This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:具有 BOOSTXL-CC2650MA 的 TM4C Launchpad -如何解决?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-CC2650MA, CC2650, EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569724/ek-tm4c1294xl-tm4c-launchpad-with-boostxl-cc2650ma---workaround

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CC2650MACC2650

我计划开发与 TM4C129x 电路板的 CC2650蓝牙模块通信。 为了加快此过程、我宁愿首先使用此类模块随附的 BoosterPack BOOSTXL-CC2650MA。

TI 的在线工具"BoosterPack Checker "显示它不兼容、因为 PIN#35在 launchpad 上是 PC-6/WT1CCP0、而 BoosterPack 需要 RST 接线进入 MCU。

"明显的"变通办法是否适用? 我能否简单地从 launchpad 上切断引脚#35、然后 将升压器的引脚#35连接到 TM4C 板的 RST 线路? 或者、我在这里没有看到该升压器需要 MSP43x 系列的其他特定功能吗?

此致

布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruno

    否 您可以使用内部上拉电阻器将 GPIO 重新配置为输出开漏模式、以控制 BoosterPack 的复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有道理! 谢谢、Amit。
    这意味着它比切割引脚更简单!
    我是否可以建议修改此"BoosterPack Checker "? 说这种升压器与 EK-TM4C1294XL 不兼容是否不准确?
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Bruno

    您可以继续并提交有关 BP Checker 工具的反馈。