请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C1294XL 主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-CC2650MA、 CC2650、
我计划开发与 TM4C129x 电路板的 CC2650蓝牙模块通信。 为了加快此过程、我宁愿首先使用此类模块随附的 BoosterPack BOOSTXL-CC2650MA。
TI 的在线工具"BoosterPack Checker "显示它不兼容、因为 PIN#35在 launchpad 上是 PC-6/WT1CCP0、而 BoosterPack 需要 RST 接线进入 MCU。
"明显的"变通办法是否适用? 我能否简单地从 launchpad 上切断引脚#35、然后 将升压器的引脚#35连接到 TM4C 板的 RST 线路? 或者、我在这里没有看到该升压器需要 MSP43x 系列的其他特定功能吗?
此致
布鲁诺