This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:如何从 ZWT 封装中读取热阻特性

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569214/rm48l952-how-to-read-thermal-resistance-characteristics-fro-zwt-package

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

您好!

我尝试了解如何读取 ZWT 封装的热阻特性。 我们指定使用5x5散热过孔仪表组连接到 PCB 的 GND 层。
这是否意味着我们与 JEDEC 建议的2S2P 测试板不同、因为我们通过仪表组和 GND 平面来提高热特性?

我们使用的测试板是什么样的?
例如4"x4.5"、GND 平面的尺寸是多少?

对于如何设计与 ZWT 封装/Hercules 器件的热性能相关的 PCB、我们有什么建议吗?

RM48L952ZWT 的所有 NC 引脚是否可被用于增强它们的热性能、例如将它们连接至 GND 平面?

谢谢、
Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、

    [引用 USER="Christian Herget"]我对不对这意味着我们与 JEDEC 推荐的2S2P 测试板不同、因为我们通过仪表组和 GND 平面使用这种测试板来改善热特性?

    是的、建模是通过 JEDEC 2S2P 小型电路板完成的、也是通过该电路板+中心添加的直径为300um、厚度为35um 的5x5阵列完成的。  过孔阵列将性能提高了约25%、这也是合理的、因为中心阵列几乎都是 GND、因此这就是我们选择在数据表中发布的配置。

    [引用 user="Christian Herget"]我们是否有任何关于如何设计与 ZWT 封装/Hercules 器件的热性能相关的 PCB 的建议? [/报价]

    赫丘利斯没有什么特别之处。

    [引用 USER="Christian Herget"]是否可以使用 RM48L952ZWT 的所有 NC 引脚来提高其热性能、例如将其连接到 GND 平面? [/报价]

    请注意在端子功能表中指定为"应断开连接"的任何引脚。  但是、例如 SPNS162C 表4-42中列出的 NC 引脚表示它们可以连接到 GND:

    "无连接。 这些焊球未连接到任何内部逻辑、可连接到 PCB 接地、而不会影响器件的功能。"


    另一方面、这种选择会影响到到 TMS570LC4357的迁移、而 TMS570LC4357会将这些焊球用于其他功能。

    因此、如果有可能在同一 PCB 中使用 TMS570LC4357、则需要权衡它对热性能的任何好处。

    遗憾的是、我们无法为所有这些场景建模提供支持、因此、客户需要使用/不使用这些焊球进行实验、以便了解它会产生的差异。

    -Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anthony、

    感谢您的帮助和澄清。

    此致、
    Christian