This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:请告诉我 InitDbg 不断变化的条件

Guru**** 2027770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/569138/tms570ls3137-please-tell-me-the-changing-conditions-of-initdbg

器件型号:TMS570LS3137

我使用 的是 TMS570LS3137

请告诉我将 CAN 控制寄存器的 InitDbg 从1更改为0的条件。
即使可以通过独木舟确认传输、InitDbg 仍保持为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    当可以进入调试状态时、InitDbg 被置位。 当它退出调试状态时、它被清除。 当 CPU 暂停时(即、当您在调试器中单步执行时、发生断点)、它会向系统的其余部分发送 dbg_ack 信号。 CAN 模块读取信号。 设置 dbg_ack 时、CAN 是否进入调试状态将取决于另一个称为 IDS (中断调试支持启用)的位。 该位在 DCAN CTL 寄存器中。 当 IDS 被置位并且 dbg_ack 也被置位时、DCAN 模块将立即进入调试状态。 当从 CPU 取消 dbg_ack 置位时、InitDbg 将清零。