This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1290NCPDT:PCB 制造的推荐电路板位置

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1290NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568892/tm4c1290ncpdt-recommended-board-sites-for-pcb-manufacturing

器件型号:TM4C1290NCPDT

大家好、我们刚刚使用 TM4C1290NZAD (球栅封装)完成了我们产品的设计和布局、只有3个电路板、它们宣称由于布线宽度和空间违例、它们可以使用3mil 迹线和空间、因此不会对作业产生任何影响。 现在、我们将使用 TM4C1290NCPDT 封装重新进行布局、使用5mil 迹线和5mil 间距。 我们过孔的孔  直径为5密耳、孔 环为5密耳、总直径为15密耳。 在 第一次 尝试使用 BGA 器件时、我们还遵循了 T.I.关于使用细间距 BGA 器件进行 PCB 布局的指南。

我想知道您使用了谁(如果 内部人员以外的其他人员?) 或者可以推荐一个电路板房子、它可以激光钻过孔并处理5mil 迹线和空间、而不需要大量的 BOSCH

谢谢

Dan Ross - AST INC.

248-328-5000分机235

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dan、
    特别是在 D.T.先生就职的一天、我能不能建议在中国有一家制造商? 我们从一个产品中购买的产品实际上效果很好。
    也就是说、-具有8mil 孔和6mil 环的通孔是否会对您的布线太大? 正如您所说、这是它们的电流限制、没有很多 BOSCH。。。
    (我的命运是、我签署的大部分内容都涉及强制性的 BOSCH。。)
    Bruno Saraiva
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    似乎过孔钻孔尺寸可能是问题所在。

    您是否看过 TI 的应用手册 SPMA056?  它演示了使用4mil 空间/布线和18/8或18/9mil 过孔的212BGA 布线。  您可以在以下位置找到它: http://www.ti.com/lit/pdf/spma056

    祝您好运!

    此致、

    Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave、

    员工/我当然也会提供海报、谢谢。

    这家供应商总是"高兴"、因为难以获得如此重要/关键/可预见的所需技术数据。  然而,优步很重要,“博客,团体和视频”在论坛上的“红色条纹”中展示了他们的(重要性远远不那么重要)。  (即海滨位置)

    以及一些方式/方法-您找到了海报的答案!  太棒了-我们希望标记你的"扭曲的小径"的所有"碎块都没有被吃过-这样你就可以避开悬崖和刺-很容易就被放置在每一个搜寻者的路径上-这样"博客-团体-视频"就可以(也许)蓬勃发展了!