This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/RM48L952:在驱动三相 BLDC 电机时遇到问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, DRV8301, RM48L952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/568666/ccs-rm48l952-getting-jerk-in-driving-three-phase-bldc-motor

器件型号:RM48L952
主题中讨论的其他器件:HALCOGENDRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我使用 XRM48L952ZWT 控制卡驱动三相 BLDC 电机

我已经在 Code Composer Studio 中完成了完整的编码

我只启用了 HALCoGen 中的 GIO 和 HET 驱动程序、而所有控制都是通过被烧写的代码完成的。

这是我的代码 e2e.ti.com/.../6740.motor_5F00_drive_5F00_code.txt

在空载(即未连接电机)下播放代码后、波形如下所示:

但是、当我连接三相 BLDC 电机时、输出如下所示:

电机旋转时以两次急冲的方式旋转。  在负载下驱动的主要问题是,当电机转动时,许多事情都在 DRV8301上切换,例如用户 LED 1和3、故障 LED、

和控制卡 RM48L952的"POW" LED

请尽快为我提供指导

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jimmy、

    示波器屏幕截图中的布线到底是什么?

    "急动"意味着旋转完全不平稳、对吧? 您使用什么方案对电机进行换向?
    它只是六步换向吗? 是否有任何类型的传感器/反馈控制器、或者您只是向电机发出命令并要求其遵循。

    (此外-假设您不是在谈论"急动"作为加速度的时间导数。 正确?)

    此致
    -Anthony