Thread 中讨论的其他器件: TM4C123、Strike
我是 Chaitanya、
有人能不能建议所有类型的 LCD 显示屏都与 EK-TM4C123GXL launchpad 兼容?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我是 Chaitanya、
有人能不能建议所有类型的 LCD 显示屏都与 EK-TM4C123GXL launchpad 兼容?
[引用用户="Chaitanya kakarla">有人能不能建议所有类型的 LCD 显示屏都与 EK-TM4C123GXL launchpad 兼容?[/引用]您是否看过 BoosterPack Checker ,从中可以找到与 EK-TM4C123GXL 兼容的显示 Booster Pack?
例如:
海报切斯特可计入"数据统计"、并提供深思熟虑的回复。 他就是这么做的。
尽管如此、对于采用专为与高度特定评估板配合使用而设计的"显示封装"的任何用户、都将施加相当严格的限制。 连接点是否无法与更流行的 LPAD 配合使用-那怎么办? (迄今为止、LPAD 是音量领导者!)
以及-显示封装设计人员如何能够完全/正确地预测如此多用户的信号和功能要求? 作为(可预测)结果-用户应用程序"所需"的引脚可能(而不是)专用于显示包-强制对评估板"黑客"使用"开关"、或(甚至)消除关键功能。
便利(插件)是一项功能-但它具有缺点:
作为一名长期在显示领域工作的 Biz 所有者/工程师、我会始终投票赞成通用而不是"预设计封装"! (如果用户的应用程序为"金牌服务"、则用户创建"自己的"此类显示软件包将会"拯救财富"、并且能够最好地满足他们的精确需求!
[引用 user="CB1]2 x 20的(实际)供应商是否证明"效率更高、成本更低"。 [/报价]
确实会。 如前所述、美国主要分销商快速搜索2x20 LCD、该 p/n 是一个合理的选择。 尤其是 LCD 显示屏、我认为我们从未从 Digi 那里采购过、因为直接向制造商的当地代表咨询时、LCD 显示屏的成本往往要低得多。
但这是一个有趣的情况: 当您(最近、如果我仍然有资格这样做)来到不同的国家/地区并需要一些产品时、在主要的网站卖家花费更多的资金比确定谁可以在本地交谈更低-您不能为所需的每个组件系列都这样做!