This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:使用 Uniflash v3.4.0读取 OTP

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567866/tms570ls1224-reading-otp-with-uniflash-v3-4-0

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

对于嵌入式项目、我希望使用客户 OTP 区域来配置某些特定于器件的数据。

为了收集有关 Uniflash 和 OTP 使用的一些经验、我尝试转储 OTP 区域、并注意到整体内容不是预期的0xFF。

请参阅转储屏幕截图(总地址偏移为 0xF0000000)

我了解地址范围 0xF0000000 - 0xF0000010中包含 AJSM 密钥的模式。

但为什么以下存储器中的某些位读取为零?

我还转储了不同评估套件中的存储器、这些评估套件都提供了相同的模式(请参阅上文)。 我还尝试刷写这些存储器地址、似乎可以正确设置/复位相应的位。 但是、当默认值不是0xFF 时、如何确定 OTP 区域之前是否未写入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的器件中的应用程序代码似乎已启用闪存 ECC。 OTP 部分(AJSM 密钥除外)没有对 ECC 进行编程。 因此、您会得到一些地址、空白(0xFF) ECC 位会解码为单个位错误并反转其中一个数据位。 禁用 ECC、您将看到 OTP 存储器的运行方式与预期的相同。