Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS1224 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
您好!
对于嵌入式项目、我希望使用客户 OTP 区域来配置某些特定于器件的数据。
为了收集有关 Uniflash 和 OTP 使用的一些经验、我尝试转储 OTP 区域、并注意到整体内容不是预期的0xFF。
请参阅转储屏幕截图(总地址偏移为 0xF0000000)
我了解地址范围 0xF0000000 - 0xF0000010中包含 AJSM 密钥的模式。
但为什么以下存储器中的某些位读取为零?
我还转储了不同评估套件中的存储器、这些评估套件都提供了相同的模式(请参阅上文)。 我还尝试刷写这些存储器地址、似乎可以正确设置/复位相应的位。 但是、当默认值不是0xFF 时、如何确定 OTP 区域之前是否未写入?