主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
您好!
我们使用 TMS570LS1224PGE (Launch Pad 板)控制器的正常 SPI3的芯片选择-5进行 SPI 通信。为了配置 SPI-3的芯片选择-5、我们在 SPI 发送数据寄存器1寄存器中使用了以下配置:
CS_HOLD = 0;
WDEL = 1;
DFSEL =0; 数据字格式0
CSNR = 0xDF;// 5位对于 CS-5为低电平
我们已使用示波器检查 MOSI、CLK 和 CS-5的信号电平、以确保 SPI 数据正确。 芯片选择-5始终保持高电平。
我们尝试了不同的芯片选择配置、方法是更改 CSNR 值并测量信号电平、
观察 到 CS-0、CS-1和 CS-3工作正常、即在传输数据时变为低电平。
查询:
- 请告知我们的 CS-5配置是否正确?
- 请告知我们芯片选择5是否需要注意任何事项。
期待尽早收到您的来信。
提前感谢。