This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL2-TMS57012:SPI-3的片选-5配置

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567676/launchxl2-tms57012-chip-select--5-configuration-of-spi-3

器件型号:LAUNCHXL2-TMS57012
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

我们使用 TMS570LS1224PGE (Launch Pad 板)控制器的正常 SPI3的芯片选择-5进行 SPI 通信。为了配置 SPI-3的芯片选择-5、我们在 SPI 发送数据寄存器1寄存器中使用了以下配置:

CS_HOLD = 0;

WDEL   = 1;

DFSEL  =0; 数据字格式0

CSNR = 0xDF;// 5位对于 CS-5为低电平

我们已使用示波器检查 MOSI、CLK 和 CS-5的信号电平、以确保 SPI 数据正确。 芯片选择-5始终保持高电平。

我们尝试了不同的芯片选择配置、方法是更改 CSNR 值并测量信号电平、

观察 到 CS-0、CS-1和 CS-3工作正常、即在传输数据时变为低电平。

查询:

  1. 请告知我们的 CS-5配置是否正确?
  2. 请告知我们芯片选择5是否需要注意任何事项。

 

期待尽早收到您的来信。

 

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SPI3nCS5在 TMS570LS1224PGE 的引脚54上复用、不是该引脚的默认功能。 请参阅 TRM SPNU515第264页的表4-21。 该引脚的功能由引脚复用模块寄存器9 (PINMMR9[12-8])选择。 如果使用 HALCoGen、则会在 PINMUX 选项卡上进行设置、如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    您的绝对正确。 在 PINMUX 配置中选择 NC5后、芯片选择开始工作。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否要单击上面我的回答中的"验证答案"按钮?