This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:认证- ISO 26262 ASIL D &IEC 61508 SIL 3

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/567263/tms570lc4357-certifications---iso-26262-asil-d-iec-61508-sil-3

器件型号:TMS570LC4357

您好!  

我想为我的功能安全项目订购 HDK。 我正在寻找能够提供 功能安全( ISO 26262 ASIL D & IEC 61508 SIL 3)和 ePWM、QEP 的 HDK。  在比较这些模型时、我发现 TMS570LC4357不再通过 功能安全 标准认证。

在详细介绍数据表时,我发现了  

是这样的-尽管它 未经认证、但您可以用于 功能安全应用的开发。 如果我在 LC4357中开发了功能安全应用,我可以在功能安全认证控制器上进行闪存  

 具有完全兼容性。  是这样吗? 或者我被误解了吗?

此致、

Suyog

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suyog、

    您发布的表格不正确。 TMS570LC4357器件通过了 ISO26262和 IEC61508认证。 以下是指向所示认证的证书的链接: http://www.ti.com/lit/ml/spnq012/spnq012.pdf。  

    此处可能发生的情况是、您查看的表格在认证完成时从未更新。 我在 TI.com 上浏览了一些产品信息页面、找不到您复制并粘贴到帖子中的表。 如果您可以提供指向表不正确的页面的链接、我可以将问题转发给内容所有者、以便他们可以更正表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢!! 这 确实解决了我所有的问题。

    这里是 TMS 570主页的链接

    我 还想问1个有关 LS3137PGE MCU 上的 ePWM、eCAP、eQEP 的问题。 这些 MCU 没有配备这些功能, 对吗?

    您能给我推荐比 LS1227 PGE 更好的 MCU 系列吗?  

    要求-

    1. 功能安全标准认证
    2.   ePWM、eCAP、eQEP 通道
    3. 封装- LQFP  

    此致、

    Suyog

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Suyog、

    您正确的是、LS3137器件不支持"e"计时器模块。 对于具有'e'定时器的 LQFP 产品、我们有 TMS570LS0x32器件、TMS570LS07x/09x 器件和 TMS570LS12xx 器件。 LS1227上的具体限制是什么对您来说是个问题? 性能? 内存大小? LS1227将是性能最高的器件、其 e 定时器采用 LGFP 封装。 另一种选择可能是按照您在原始帖子中的指示转到 LC4357。