您好!
我想为我的功能安全项目订购 HDK。 我正在寻找能够提供 功能安全( ISO 26262 ASIL D & IEC 61508 SIL 3)和 ePWM、QEP 的 HDK。 在比较这些模型时、我发现 TMS570LC4357不再通过 功能安全 标准认证。
在详细介绍数据表时,我发现了
是这样的-尽管它 未经认证、但您可以用于 功能安全应用的开发。 如果我在 LC4357中开发了功能安全应用,我可以在功能安全认证控制器上进行闪存
具有完全兼容性。 是这样吗? 或者我被误解了吗?
此致、
Suyog