This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:将 UDMA UART 演示代码从5.2版更改为6.2版

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/628388/rtos-tm4c1294ncpdt-udma-uart-demo-code-from-version-5-2-to-version-6-2

器件型号:TM4C1294NCPDT
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C1294XL

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 CCS 版本6.1和窗口10。 我想处理 TI 在示例库文件中提供的演示 UART 代码。

当我将项目文件添加到 CCS 时、它要求 CCS 版本5.2。 即使我下载了版本5.2、它也不能在 Window 10环境中使用。

问题:

是否可以将 UDMA UART 代码移植到 CCS 版本6.1?

2.I cannot download the CCS 5.2 by help->Install new software、since the access is denied and restricted in my PC、

您能否提供构建 uDMA 代码的任何可能方法?

此致、

Manohar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manohar、您好!

    我不知道你提到的许多例子中有哪一个。 您能否详细介绍要加载到 CCS 中的具体项目? 最好的方法是为项目提供从 TivaWare 内部获取的文件夹路径、这样会给您带来问题。

    您不需要 CCS v5.2、我们将使用 CCS V6.1实现这一功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    下面是我尝试在 CCS 6.1中加载的项目路径、
    C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\ek-tm4c1294xl\UDMA_demo

    如果我加载项目、我会遇到以下错误、
    /*
    此工程是使用当前未安装的编译器版本创建的:5.2.6 [ARM]。 编译器的另一个版本将在编译期间使用:15.12.3.LTS。 请参阅"帮助">"检查更新"或访问 CCS App Center 以获取最新的编译器。 请参阅"帮助">"安装新软件..." 安装旧版编译器。 或者、通过调整工程属性、将工程迁移到其中一个可用的编译器版本。*

    我无法通过"帮助">"安装新软件..."进行更新 由于它在我的 PC 中受限下载、您是否有任何其他方法来处理代码?



    此致、
    Manohar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这只是一个信息警告。 大多数演示将使用较新版本的 C 编译器进行正确编译。 我已在版本17.6.0.0、16.9.4和16.2.2下重新编译该演示、所有这些都没有问题。 如果您想摆脱该警告、请右键点击项目名称、然后选择"Show Build Settings...(显示构建设置...)"。 然后从下面突出显示的下拉列表中选择已安装的编译器版本: