主题中讨论的其他器件: SEGGER、 TM4C1294NCPDT、 UNIFLASH
您好!
EK-TM4C1294XL 已成功连接到自定义 EPI 适配器卡。
安装适配卡后、CSS/LM 已多次编程。
在 独立模式下测试 EK-TM4C1294XL 所需的适配器卡被移除时出现的排列问题
CSS 无法再对 EK-TM4C1294XL 进行编程。
在 EK-TM4C1294XL 上运行的原始程序允许 LM 命令行以太网编程、该编程继续有效。
使用以太网方法、TI 的 GPIO_JTAG 程序被加载并通过 COM 端口验证运行。 它显示了"引脚为 JTAG"。
CSS 和 LM 都无法对 EK-TM4C1294XL 进行编程、但能够对其他 EK-TM4C1294XL 进行编程。
信号捕获显示问题 EK-TM4C1294XL 上的 TDO 上没有活动、而其他 EK-TM4C1294XL 上没有活动。
显然、TDO 上的任何活动都没有症状。 LM 无法检索"当前值"
如果 GPIO_JTAG 程序正在运行、显示 "引脚为 JTAG" 、为什么 CSS/LM 无法对 EK-TM4C1294XL 进行编程?
LM Flash Programmer Build 1613
感谢您的帮助、
维克多