This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C1294XL:LM 闪存编程器无法初始化目标

Guru**** 2536930 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, SEGGER, TM4C1294NCPDT, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/626122/ek-tm4c1294xl-lm-flash-programmer-unable-to-initialize-target

器件型号:EK-TM4C1294XL
主题中讨论的其他器件: SEGGERTM4C1294NCPDTUNIFLASH

您好!

EK-TM4C1294XL 已成功连接到自定义 EPI 适配器卡。

安装适配卡后、CSS/LM 已多次编程。

在 独立模式下测试 EK-TM4C1294XL 所需的适配器卡被移除时出现的排列问题

CSS 无法再对 EK-TM4C1294XL 进行编程。

在 EK-TM4C1294XL 上运行的原始程序允许 LM 命令行以太网编程、该编程继续有效。

使用以太网方法、TI 的 GPIO_JTAG 程序被加载并通过 COM 端口验证运行。 它显示了"引脚为 JTAG"。

CSS 和 LM 都无法对 EK-TM4C1294XL 进行编程、但能够对其他 EK-TM4C1294XL 进行编程。

信号捕获显示问题 EK-TM4C1294XL 上的 TDO 上没有活动、而其他 EK-TM4C1294XL 上没有活动。

显然、TDO 上的任何活动都没有症状。 LM 无法检索"当前值"

如果 GPIO_JTAG 程序正在运行、显示 "引脚为 JTAG" 、为什么 CSS/LM 无法对 EK-TM4C1294XL 进行编程?

LM Flash Programmer Build 1613

感谢您的帮助、

维克多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

     我认为 GPIO_JTAG 最初开始打印"引脚为 JTAG"、同时 g_ui32Mode 和 ui32Mode 都初始化为零。 按下开关后、中断 ISR 将 g_ui3232Mode 更改为1、这将导致消息"pins are GPIO"。  

     如果您已经证明 TDO 没有任何活动、那么调试器/仿真器将无法访问目标。 请尝试完成解锁序列、查看您是否可以恢复设备。  

    int
    main (void)
    {
    uint32_t ui32模式;
    
    //
    //将时钟设置为直接从频率为120MHz 的晶体运行。
    //
    G_ui32SysClock = MAP_SysCtlClockFreqSet ((SYSCTL_XTAL_25MHz |
    SYSCTL_OSC_MAIN |
    SYSCTL_USE_PLL |
    SYSCTL_CFG_VCO_480)、120000000);
    //
    //启用此应用使用的外设。
    //
    ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOA);
    ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOC);
    ROM_SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPION);
    
    
    //
    //初始化按钮驱动程序。
    //
    ButtonInit();
    
    //
    //设置 SysTick 中断来处理我们的轮询和去抖
    //按钮。
    //
    SysTickPeriodSet (g_ui32SysClock / 100);
    SysTickIntEnable();
    SysTickEnable();
    
    IntMasterEnable();
    
    //
    //将 LED 配置为输出并在 JTAG 状态下将其打开。
    //
    ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
    ROM_GPIOPinWrite (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1、GPIO_PIN_0);
    
    //
    //将引脚模式的全局和本地指示器设置为零,即 JTAG。
    //
    G_ui32Mode = 0;
    ui32Mode = 0;
    
    //
    //初始化 UART、清除终端、打印横幅。
    //
    ConfigureUART();
    UARTprintf ("\033[2J\033[H");
    UARTprintf ("GPIO <->JTAG\n");
    
    //
    //指示引脚以 JTAG 启动。
    //
    UARTprintf ("引脚为 JTAG\n");
    
    //
    //永久循环。 该循环只存在以在 UART 上显示
    // PC0-3的当前状态;将 JTAG 引脚更改为和的处理
    //从 GPIO 模式在 GPIO 中断处理程序中完成。
    //
    while (1)
    {
    //
    //等待直到引脚模式发生变化。
    //
    while (g_ui32Mode = ui32Mode)
    {
    }
    
    //
    //在本地保存新模式,以便以后更改引脚模式
    //被检测到。
    //
    ui32Mode = g_ui32Mode;
    
    //
    //查看新的引脚模式更改为什么。
    //
    if (ui32Mode = 0)
    {
    //
    //表示 PC0-3当前是 JTAG 引脚。
    //
    UARTprintf ("引脚为 JTAG\n");
    }
    其他
    {
    //
    //表示 PC0-3当前是 GPIO 引脚。
    //
    UARTprintf ("引脚为 GPIO\n");
    }
    }
    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的快速回复。

    我切换 SW1几次、只是为了确保我不被骗。 不变。

    对于最后一步、是否在复位开关被置为有效的情况下进行下电上电?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    是的、在 LM 闪存编程器提示时、按住复位、同时单击 OK 按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我成功解锁好的电路板。

    最后一步...重启...不需要将复位开关置为有效。

    我还注意到、在 GPIO/JTAG 模式之间切换时、坏板 LED 不会切换、因为它们在我的好板上。

    我想这块坏板已经和 Elvis 一起离开了这座建筑。

    还有其他建议吗?

    谢谢、

    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

     您是否能够在坏电路板上成功运行解锁序列? 我们需要将问题隔离为无法对电路板进行编程和 LED 不切换。 如果您能够解锁器件并加载其他程序、则可以检查导致 LED 不切换的原因。 您可以进行一些电阻检查。 我希望坏板就像猫王的歌一样,它还会继续下去。 :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    多重"提到埃尔维斯"可能足以证明"国王"从他(刚刚被水淹)的"基韦斯特/秘密住所"中(表面)出来( 并 与 CB1/他 人一起 )在(公平/适当/持续)抗议中""有(不合理的)"离开大楼..."   (与 Elvis 不同、他只是"离开(仅)大陆...")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    此帖子标志着您的80k 积分里程碑。 很棒! 多么棒的成就!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "非常感谢-非常感谢!" (在我(非常)的最佳"Elves"中表达)
    请注意、"1K+"(过去)这类积分源于"点赞"(最近被"拉取")、原因最多(可疑/不合理)...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我同意您的观点、即需要进行一些额外的检查、并将采取后续行动。

    了解解锁过程很重要。 从我能够确定的内容中、有必要删除一个非法程序、该程序将 JTAG I/O 固定在控制范围内。 在这种情况下、完整的下电上电周期将 PC0 - PC3重新默认为 JTAG、这不起作用、因为随后会执行非法设备、对这些端口进行重新编程。

    解锁将此程序从闪存中擦除、闪存的启动默认为...?

    擦除 MAC 可防止...?

    在"为器件加电时保持 RESET 状态"处单击 OK 按钮。 使 ICDI 尝试擦除闪存和 MAC 地址。

    在我的好板上、您可以看到活动(回复?) 在 TDO 线路上、欺诈行为消失了。 在我的坏板上、不会发生任何活动、欺诈行为仍然存在。

    赢取积分的机会 CB1。

    感谢所有人帮助埃尔维斯恢复活力。

    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否认为(或许)更成熟-更专注-更有能力的"J-Link from Segger "也具有"恢复订单"的成熟能力? 由于 J-Link 是"畅销"JTAG/SWD 探针-由专门从事此类设计的团体设计-并且是大多数"专业/经验丰富的用户"的"JTAG 探针首选"-因此它(好吧)值得您考虑。

    "锁定"-正如您现在所经历的-很难接受-但似乎经常出现在这里。 而且-这种明显的"弱点"是否比"声称的"论坛升级"更值得"纠正/纠正"、而后者发出了"类似"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将注意到...

    Elvis (Bad EK-TM4C1294XL)是 TI 开发的产品。
    以前、他可以通过板载 ICDI 进行完全编程。
    除了调试 USB 和 JTAG 上的五个 Saleae 逻辑探针之外、他没有连接其他硬件。
    目前他正在运行 TI 的 GPIO_JTAG 程序、但无法运行? 来切换 LED。
    他不响应 LM 的命令...
    在解锁过程中、TDO 线路上没有任何活动。
    当前程序不会被擦除。
    如果 Elvis 耳聋、连接(Bob) Segger 会如何唤醒他、如果他静音、会让他唱 TDO 歌曲?

    此处的目的是确定板载 TI ICDI 无法将 EK-TM4C1294XL 恢复到已知/出厂状态的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    参考 TivaTmTM4C1294NCPDT 微控制器数据表 SPMS433B...
    4.3.4.1指通过将 JTAG 重新编程到 GPIO 的锁定情况
    4.3.4.3恢复"锁定"微控制器表示需要在复位被置为有效时重复多次锁定过程
    我是否可以假设这是 LM 在解锁过程中正在执行的操作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    是的、这就是 LM 正在做的事情。

    当您使用 LM 编程器解锁电路板时、它会说什么?

    如果之前已将 GPIO_JTAG 加载到正常板上、您仍然可以通过运行解锁序列来恢复、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    Uniflash 也可用于解锁器件。 Uniflash 支持 ICDI 以及其他仿真器。

    您是否还有外部仿真器? 如果是、您能否成功连接到 MCU? 如果可以连接、则可以通过 CCS 或 Uniflash 擦除闪存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    我目前没有使用我的板。 今天晚上、我将使用坏板和好板完成整个流程、然后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为线索在于无响应的 TDO 线。

    如果您愿意、我可以为您捕获一些好/坏的逻辑布线。 我使用的是 Saleae、它以自己的格式保存捕获。 它还可以将数据导出为二进制、CSV、VCD 和 Matlab。

    当然、这是一个很容易就可以省去30美元的电路板、但发现这种情况的发生原因可能很重要。

    谢谢、

    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以"折扣"远超 J-Link 的有效性、以帮助您的30 (美元)投资?   "防止"又一个"硬着陆!"

    您是否注意到大量用户(如您自己)成为"被锁定"? 这不是什么"信号"吗?   他们使用的是哪些工具(最常使用的工具)?

    JTAG/SWD 探针-旨在支持许多(可能是所有) ARM MCU -(可能)获得的开发时间/设计见解和投资远远超过您选择的(较少的)-这是不是真的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道过去在123和129 Launchpad 上使用 TI 的 ICDI 时没有遇到任何问题。
    我知道这个特定的电路板在许多负载下都没有故障。
    我已经准备好了替换板、因此让该板运行并不重要。

    我已经花了20多年的时间与启动和调试系统的硬件工程师合作。 是设计缺陷、编程错误还是损坏的 MCU。 我在这里的目标是与 TI 合作、TI 在过去一直为我提供出色的支持、以确定 Launchpad 的位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    昨天晚上、我在一 个好的和坏的 EK-TM4C1294XL LaunchPad 上进行了一些捕获、运行 LM 解锁周期。 每次测试都是在下电上电后执行的。

    请注意、ICDI 将复位置为有效、因此用户不必这样做(至少在从"快速设置"中选择 TM4C1294XL LaunchPad 时)。 要求电路板在解锁过程完成后上电。

    只显示 LM 解锁、JTAG <-> SWD 切换部件的良好板

    错误电路板仅显示 LM 解锁、JTAG <-> SWD 切换部分

    展示完整 LM 解锁过程的好板

    显示完整 LM 解锁过程的错误电路板

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    好的、看起来器件可能会被欺骗。 但我不确定这是否值得再尝试一个实验。 您可以使用 Good Board 上的 ICDI 来调试坏板、或者如果您有 XDS200等外部仿真器与 Uniflash 配合使用、则可以尝试查看是否可以连接并完成解锁序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    最好知道何时保持和何时折叠。 现在、我要将 Elvis 放在架子上。 当我转到自己的设计并获得 XDS 时、我会给他另一个探索。 相反、您的工程师是否愿意在他身上做事后报告?

    由于我当前的项目重点是 TM4C129、因此在 XDS200而不是 XDS100上花费三倍的价格是否有好处?

    Amit 是否已移动?

    再次感谢您的帮助、

    维克多
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    我想知道您是否已经有了可以尝试的 XDS200。 XDS100也是如此。 如果您没有它们、那么购买仿真器只是尝试坏板是不值得的、除非您购买了长时间以获得更好的调试功能。 不过、CB1建议使用 J-link 和 IAR。 :-)

    如果我们需要进一步的帮助、Amit 仍然是我们的必去之地。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Victor L-S]20多年的经验、我与推出和调试系统的硬件工程师合作。 是设计缺陷、编程错误还是损坏的 MCU。[/quot]

    我的背景类似-已实现(部分)成功(共同成立、副总裁 Eng.接管了技术公司的公众-现在与"VC"一起工作)和"自动驾驶"。  

    您可能会注意到、我"不是您的敌人"、而是寻求在该供应商(任何供应商)的"舒适级别之外提供支持(有时)。   Fire/I 没有 DOUIBT、Segger 的 J-Link 优于此处的所有实现!   (公司和我都没有从 Segger 获得赔偿)

    您在这里已经足够长时间了-当然、您必须注意到海报几乎每天都会出现-受到"JTAG 锁定!"的影响   (最常使用的是-它只是"供应商工具"。)   这是否不会" ping 您的雷达?"  

    公司/I/客户机采用多个 ARM MCU -来自多个供应商-很难(甚至)想象"一个供应商-始终且只有一个供应商-提供"最佳解决方案"。  (这证明了即使是"巨人"也会让我们的公司参与进来) 我们的"反复发现"在很大程度上(似乎)使用"J-Link"来"防止此类 JTAG 问题"、并且在多次情况下、我们"通过使用我们的 J-Link 恢复了 JTAG!"   实际上、这是一种轶事-但与较新、功能较差且受供应商限制的 JTAG "实施"相比、您对"广泛支持 J-Link 的事实陈述"保持沉默。   (是否(不必要)"供应商限制"会导致或促成此类问题?   "所有供应商欢迎 J-Link!"根本不存在此类"限制")  然而-您(似乎)已经排除了此类事实-而您的痛苦/疑虑仍然存在...  (可能是构建)

    虽然您的目标看起来正确-您可能会注意到您的问题持续存在(长时间)-并且(似乎)未受到"全面/适当和纠正"的注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、

    在这里、"JTAG 锁定"是一个常数。 Segger 是否会解决 RBias 问题。 Segger 能否让砖石恢复使用? 我认为、在自己的页面上列出问题/解决方案/已解决的事件可能会减轻我们在这里看到的搜索/缺失/后综合症。

    我很愿意派埃尔维斯给你,探索让他再次唱歌的一切可能性。

    祝你一切顺利。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Victor、

    所以-正如预期的那样-你也(真正的不是谁)认识到 JTAG 锁定的发生频率太高了!    然而、似乎"维修时间/精力不足-或者至少-保障/解决问题!"   然而,有时间进行一次"自我宣布"的论坛升级(顺便说一句,争议很大,特别是应受谴责的禁止类似行为!)

    至于 Rbias - Fire/I 对129级没有兴趣(有 M4运行180MHz 以上-包括图形加速器和 DAC -并且更好地适应最新的 TFT 显示屏)、因此我无法评论-尽管似乎有人怀疑是否纠正"缺失的组件"。

    然而(再次)我们看到"死"4C123s"、在他们(死的 LX4C)"恢复生命"之前、由于用 J-Link 替代了(赦免)"卵石"。   这是相当结论性的(我的时间@ UCLA 法律、相信)...

    虽然这会是一种"喜悦"(不是去"钥匙"听猫王的声音)、但如果不能证明对您更有利-获得 J-Link (可享受特殊学生折扣(并且无需您"制造"学生身份!) 专为您自己打造的卓越用途?   (你不会"回到"到中等的统治。。。)   

    如您所述-问题似乎来自(单独或组合):

    • JTAG 引脚之间(特定/多个)的 MCU"敏感性"不当
    • ICDI 实现中的信令错误(可能是瞬态的)和/或其他"弱点"。  (可能在不利用 J-Link 的优势的情况下发展:开发时间、资金投资、有重点的技能、以及(可能)供应商"限制使用"(有缺陷)工具的努力进一步"受阻"!

    "被锁住"(JTAG)或从房屋/汽车(CB1在昨晚发现自己)从未让人感到愉快。   幸运的是、我在21:00的黑暗中获得了"螺栓刀具"和"磨合"(到我们的场外仓库-这存放了我的汽车/住宅钥匙!)   遗憾的是、这里的供应商(能够禁止类似的产品)似乎(完全)不能和/或不愿承认问题并解决问题!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    除了 CB1的注释、您还可以观察到 JLink 附带的其他支持工具。

    Robert
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应该指出的是、(专家)海报 Robert 还:

    • 是 J-Link 的风扇(和用户)
    • 对论坛最近(声称)的升级(几乎没有实现)感到非常不满、同时禁止"优步激励"!

    "较小"工具(尤其是"可疑"工具)的成本是"每天承担的"-每个/每个编程/调试会话-因此不是"节省的地方"!   (我们是否可以问- JTAG (再次)崩溃时、"已保存"了什么?   用户是否会"喜欢"这种情况-即使这种情况持续了很长时间-会给您带来极大的不便和沮丧?    

    然而-不知为何-有时间尝试(如幻影)论坛升级-同时禁止有用/激励/长期存在、如!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不反对 JLink。 这是一个展示 JLink 在恢复板载 TI ICDI 无法实现的功能方面"优越性"的机会。 我将支付运费。 CB1拒绝了报价。 您是否想把 Robert 拿出来?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Victor L-S"]以下是展示 JLink 在恢复板载 TI ICDI 无法执行的操作时的"优越性"的机会。[/引用]

    我假设它可能已经完成了。  我没有进入 JTAG 锁定状态(可能是因为我没有尝试重新使用 JTAG 引脚)、因此我没有使用它从这种事件中恢复的任何经验。

    我唯一的观点是,除了 CB1在锁定方面所经历的任何此类好处之外,除了避免供应商锁定这一决定的好处之外,J-Link 在 TI 产品中也有明显的好处*。

    Robert

    *我想我提到的可能最少、但这是相当主观的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我们大家是否都同意、在查看逻辑捕获后、电路板似乎是"为之做"的、而这里的智慧是投资一个合适的逻辑分析仪、让我们能够看到这种情况?

    我同意将 JTAG 引脚的用途改用于目的是一个错误的想法、为什么允许这样做也让我觉得不好。 我的经验是123和129、它们有一个内置的规避计划、可以退出恶意程序设计。 如果您看一下第一个跟踪捕获、您将看到具有板载 ICDI 的 LM 闪存编程器会按照文档所要求的操作来摆脱被劫持的 JTAG 情况。

    由于 CB1对129没有兴趣、我不明白为什么他甚至会在我的主题中发表评论、只是抱怨没有人能再喜欢他。 如果他不喜欢论坛安排、则开始另一个主题! 如果他真的是调试专家、他会要求获取跟踪捕获以查看正在发生的情况。

    您和 CB1在我最初的声明中都错过了我安装了 EPI 子卡的内容。 它被用作一个闪存阵列读取器。 尽管在读取多个外部阵列上的数字时间方面很成功、但是否存在损坏 GPIO/JTAG 布置的设计缺陷?

    该板一直在进行限制。 UART 正在输出消息、但 LED 未亮起。 埃尔维斯没有死,但一些内部器官似乎遭到破坏。 我承认查尔斯没有这么说,我很失望。“是的,把它送过来”,他只能回复我把 GPIO 搞砸了。

    让我们不要忘记我们中间(我曾经参加过)进入 TI 领域的新手。 我相信这个论坛是为了支持 TI 及其产品。 你同意吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    @Victor、

    [报价用户="Victor L-S"] CB1拒绝了报价。[/报价]

    第一年法律规定(任何)合同必须包括(两者)"要约"、然后是"接受"。   

    您已"提供报价"-我未"接受"。   为什么会这样呢?

    • 即使成功恢复、您也会恢复到可能导致中断的相同(有限/受限)供应商工具吗?   那就获得了什么?   您(可能)会将我的"修复"描述为"不持久"-即使"供应商工具"证明了明确的原因...
    • 您是否(反复)尝试恢复器件(每次/每次"失败"(通过使用供应商工具)、可能会导致(甚至)特定 MCU 损坏更严重?   (可能超出维修范围-这不是 J-Link 的特别公平测试-您是否同意?)
    • J-Link 的最大优势-除了"防止和/或大幅减少 JTAG 锁定"以及(通常)"能够恢复发生故障的 MCU "之外、可能是其"诊断"的范围和细节。   供应商工具提供的加密消息是否提供了很多/任何真正的价值?
    • 显然、"供应商的限制方法"(仅适用于其 MCU)证明超出了正常/习惯 JTAG 协议!   (您/其他人似乎"错过了"此项。)   "可怕的锁定"是否不可能是由于(任何)中断此"MCU 验证"过程-或一些"供应商代码限制"-从而"中断/中止"JTAG 序列而导致的?   请注意、J-Link/类似的"Pro" JTAG 探头"不知道"供应商的"独特"验证过程-因此、(仅限于)完全/正确地遵循"正常/习惯 JTAG 操作"。   

    这里的责任(显而易见)是您的责任!   向"非供应商"其他人的卸载-同时减少您的时间/精力投入-会增加我们的工作量-我们对花费的时间/精力的"回报"(仍未明确说明)。  请注意、Robert 和 I 都是@"追求利润"的企业-可能不会"欢迎"这样的"一次性、低级、项目..."

    正如过去介绍的(和重复的)最佳实践所见、"您"从 J-Link 和"未被破坏的"MCU 重新开始-并监控以查看"锁定"条件是否可以是"减少和/或避免!"

    我认为这里的演示是正确和深思熟虑的-不会(通常为人所知/在游戏中)介绍事实、您的并购与努力(而不是我们的)会记录"最合适!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是空的详细信息。 站起来、说"是"、我会试一下。 你是个牛仔、但拒绝承认。 80000值得积分!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:
    让我找出事件中的返回流程、然后我会私下回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请大家注意、我们能否仅关注技术参数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是查尔斯。 我向论坛道歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Victor L-S">您是空的详细信息。 站起来、说"是"、我会试一下。 你是个牛仔、但拒绝承认。 80000值得积分![/引述]

    “不知怎么”——有人给人留下这样的印象,“可能不像我!”   可能"室温"流动-位过大?   (即与指称的"罪!"远远不成比例)

    为证明上述任何备份的合理性、已制作了什么备份?   (许多)其他"毫无根据/没有得到支持"这种说法海报的"规范"吗?   我们是否"自由"接受/拒绝(异常/过于苛刻)请求?

    作为(过去)美国陆军作战军官,我的服役可能是根据你的“牛仔”指控进行的。

    为您而工作-免费-证明在公司/我的议程上从未如此重要...   这超出了我的兴趣-正如我大量记录的那样。
    尽管你受到攻击-我(继续)祝你一切顺利...   (朋友/家人/研究员将"引导清晰"。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Charles Tsaaa"]请大家注意,我们能否只关注技术参数。

    除了"一个----承认的突发事件----海报为此道歉"之外,"技术"问题没有得到集中关注?

    记录个人观点-尤其是当"不符合海报的愿望/希望/期望"是必要的(正如其解释/证明的那样)时、这种观点是否不符合?

    使用"全部"(如所引述)似乎过于宽泛-"犯罪海报(可能)"瞬间发热"(突然-他的词)-已经放弃了...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于论坛的一点

    [引用用户="Victor L-S"]我认为此论坛是为了支持 TI 及其产品。

    嗯、不 它是为了支持 TM4C 产品系列。 TI 的代表可能在以下方面受到限制:他们能否从他人那里推荐支持产品、或者他们能否指出支持产品中的缺点。 我不是很受约束、如果我没有指出 业余爱好者工具(以及更糟糕的供应商锁定业余爱好者工具)的替代方案、我确实会认为自己错过了我的职责。 过去、我从其他人那里获益匪浅。 因此、尽管我不会、也不会在每次提及时都提出这样的观点、但当我认为这可能对询问者或其他读者有用时、我仍然会礼貌地继续这样做。

    这种能力超出了严格的仅限供应商/仅限注册讨论的范围、这使得此类论坛非常有用。

    Robert

    您会注意到、我也出于同样的原因不时建议使用 PC-Lint