大家好、
有人知道 TM4C1294XL Launchpad 在主控模式下运行时的最大 SPI 速度是多少?
根据数据表、我假设120MHz/2 = 60MHz、但无法实现高于6MHz 的速度。
提前感谢、
密耳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
有人知道 TM4C1294XL Launchpad 在主控模式下运行时的最大 SPI 速度是多少?
根据数据表、我假设120MHz/2 = 60MHz、但无法实现高于6MHz 的速度。
提前感谢、
密耳
[引用 user="mk。]作为主器件运行时、TM4C1294XL 上 SPI 的时钟速率最终为60MHz。 我在第1867页的数据表中找到它。
不过、这对于我的应用来说太慢了。
60MHz 太慢? 我非常好奇、您有哪些 SPI 外设可在60MHz 下运行?
5MHz 上限并不少见、FRAM 在某些变体为20或25MHz 时速度相当快、但我无法说、因为我已经看到任何指定为更快的变体。
Robert
[引用 user="mk"]作为主设备运行时为60MHz ...对于我的应用程序来说太慢
我在这里写下 Robert 的第二条评论、并想写下来、以便我在邮箱上收到更多的回复...
您能不能再详细介绍一下您的应用要求? 实际上、即使您从 SPI 总线接收数据@60MHz、如果这是任何"接近连续"的数据、该 MCU 上的任何其他器件都将无法获得处理能力... 以这种速率进行通信的开发进入了另一个论坛、需要成本比 USB Saleae 分析仪低300倍的示波器!
如果您想分享目标、我们可能会在任何地方提供更多指导。 这是关于什么,而不是关于什么...
布鲁诺