This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:TM4C1294XL 上的最大 SPI 速度?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/623669/tm4c1294ncpdt-maximal-spi-speed-on-tm4c1294xl

器件型号:TM4C1294NCPDT

大家好、

有人知道 TM4C1294XL Launchpad 在主控模式下运行时的最大 SPI 速度是多少?

根据数据表、我假设120MHz/2 = 60MHz、但无法实现高于6MHz 的速度。

提前感谢、

密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 手册是否未列出您所需的"最大 SPI 速度为系统时钟的1/4 "(在用作 SPI"从器件"时更低。)

    当您注意到"速度"是 SPI 时钟速率-还是其他什么?   (6MHz 的结果似乎太低了...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="mk、]无法实现高于6MHz 的速度。[/quot]

    如何确定?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿-你不应该(回到)在电视工作室?   (并继续努力、"减轻口音"-稍多"弥补"一点也不会伤害、或者...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 CB1_MOBILE、

    是的、这意味着时钟速率

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、
    通过 saleae 逻辑分析仪
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再说一次、

    最后、TM4C1294XL 上 SPI 作为主器件运行时的时钟速率为60MHz。 我在第1867页的数据表中找到它。
    不过、这对于我的应用来说太慢了。

    无论如何感谢大家
    此致
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="mk 用户]您好 Robert、
    通过 saleae 逻辑分析仪[/quot]

    虽然这是一个起点、但您确实需要使用示波器来测量它。 逻辑分析仪将遗漏重要细节。 请记住、这些是射频信号、布局会对您可以实现的速度产生影响。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="mk。]作为主器件运行时、TM4C1294XL 上 SPI 的时钟速率最终为60MHz。 我在第1867页的数据表中找到它。
    不过、这对于我的应用来说太慢了。

    60MHz 太慢? 我非常好奇、您有哪些 SPI 外设可在60MHz 下运行?

    5MHz 上限并不少见、FRAM 在某些变体为20或25MHz 时速度相当快、但我无法说、因为我已经看到任何指定为更快的变体。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="mk"]作为主设备运行时为60MHz ...对于我的应用程序来说太慢

    我在这里写下 Robert 的第二条评论、并想写下来、以便我在邮箱上收到更多的回复...

    您能不能再详细介绍一下您的应用要求? 实际上、即使您从 SPI 总线接收数据@60MHz、如果这是任何"接近连续"的数据、该 MCU 上的任何其他器件都将无法获得处理能力... 以这种速率进行通信的开发进入了另一个论坛、需要成本比 USB Saleae 分析仪低300倍的示波器!

    如果您想分享目标、我们可能会在任何地方提供更多指导。 这是关于什么,而不是关于什么...

    布鲁诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ***类似***

    也许(记者的任务)“5 W & H”也适用。 (什么、哪里、何时、为什么、谁和如何!)

    提供该详细信息(最好)可以确保正确地讲述"故事"... 滑板细节"消耗"响应者的时间/精力-问题"值得询问"(要求)正确的努力/组成...