This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:HalCoGen 4.07.00 - RTI 频率

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/622858/tms570ls3137-halcogen-4-07-00---rti-frequency

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

尊敬的所有人:

当然、HCG 4.06.01版和 4.07.00版生成的代码之间存在一些差异。 其中一个对我来说似乎有点奇怪-包含在 system.h 的标题中

/**@def RTI_FREQ

*  @从 HALCoGen GUI 导出的 RTI 时钟频率简介

*

*  从 HALCoGen GUI 导出的 RTI 时钟频率

*

#define RTI_FREQ    16.000F

之前、RTI_FREQ 的值为90.000f -正如我预期的那样、并考虑正确的值。

请您解释此值变化吗?

非常感谢、此致、Jiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiri、

    您能否检查 GCM 选项卡、您选择了什么作为 RTI 时钟源?  

    这个宏(RTI_Freq)值取决于所选的时钟源。 示例快照...  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Prathap、
    很抱歉出现错误报告!
    就像您所描述的那样-源代码中的值确实反映了 GCM 设置。
    很抱歉、您浪费了时间、非常感谢您、
    谢谢、Jiri