Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS570LS3137 主题中讨论的其他器件:HALCOGEN
尊敬的所有人:
当然、HCG 4.06.01版和 4.07.00版生成的代码之间存在一些差异。 其中一个对我来说似乎有点奇怪-包含在 system.h 的标题中
/**@def RTI_FREQ
* @从 HALCoGen GUI 导出的 RTI 时钟频率简介
*
* 从 HALCoGen GUI 导出的 RTI 时钟频率
*
#define RTI_FREQ 16.000F
之前、RTI_FREQ 的值为90.000f -正如我预期的那样、并考虑正确的值。
请您解释此值变化吗?
非常感谢、此致、Jiri