This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C123GXL:CCS/EK-TM4C123GXL:

Guru**** 2580815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635626/ccs-ek-tm4c123gxl-ccs-ek-tm4c123gxl

器件型号:EK-TM4C123GXL

工具/软件:Code Composer Studio

大家好  

我是 Tiva C 微控制器和 CCS 的初学者、我按照所有说明操作、我在库的构建 和添加路径中的包含选项中包含 Tivaware _c _series 文件夹 、但它不能包含 utils 库  

我尝试通过 更改 Path 目录并选择 Include 选项多次将 uartstdio.h 用于 UARTStdioConfig、我也按照链接的说明进行操作  

通过更改 properties->build->ARM Compiler->Pre_define name 并添加 PART_ICS_blizzard_RB,但它不起作用  

任何人都可以帮助??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的请求最好由 TM4C 论坛中的专家提供。 我将把这个线程移到这里。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mohamed、

    您是从现有示例还是新项目开始的?

    您正在尝试整合什么程序?

    您能否提供以下内容的屏幕截图:

    • Project Properties -> Build -> ARM Compiler -> Include Options
    • Project Properties -> Build -> ARM Linker -> File Search Path

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       您好 Ralph 先生

    感谢您的关注, 我现在发布照片、了解成功构建的方法。我从 Tiva c ware 文件夹中添加了文件夹 utils 作为 链接文件、然后将变量定义为 utils_1、然后将该文件包含在构建选项中、最后添加了我创建的变量 (utils_1)位于文件搜索路径的目录中。

    这给了我错误、因为多个文件需要 包含第三方文件夹 lwip、ptpd-1.1.0、third_party/spex-1.2rc1中的文件、我尝试将其包含在 sane 中、但它给了我

    错误和链接器未找到我认为出现的路径、因为 include 文件夹不会与 src 文件夹混合我尝试添加 third_party 作为变量并在目录中添加/.../...以在整个文件夹中搜索、但它给了我错误  

    很抱歉让你花了很多时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mohamed、

    我还不清楚您想要构建哪种项目。 我建议查看各种示例项目、并尝试查找与您要使用的外设相关的项目、然后从该项目开始、然后在其基础上进行构建。 到目前为止、这是最快、最简单的解决方案。

    如果您真的想尝试并制作自己的项目、则需要非常小心地设置链接、如果您不熟悉 TivaWare、这并不容易。 但是、如果您确实需要执行此操作、我只能指导您尽可能多地了解您正在执行的操作、例如了解项目的范围(再说一次、将使用哪些外设)以及您尝试包含哪些文件/文件夹。