This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:以太网 PHY 在不使用时引导至断开状态

Guru**** 2577345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/635866/tm4c129xnczad-ethernet-phy-boots-into-a-broken-state-when-not-used

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

TI 按照数据表的首选做法推出的 TM4C129X 是令人感到受骗的。

数据表的表31-7说明未使用的以太网 PHY 应保持 RBIAS 未连接。 这是首选做法。 这会使芯片成为砖型。

我从 CM 收到了未编程的 TM4C129X、但未将4.87k 电阻器连接到 RBIAS。 无法对微控制器进行编程。 CCS 给我错误2062。

此主题为我们提供背景信息:  

Amit 声称错误是由微控制器内试图打开 PHY 的代码引起的。 但这些器件从未进行过编程。

我必须(1)卸下25MHz 晶体。 (2)错误代码中不开启 PHY 的闪存。 (3)重新焊接25MHz 晶振。 (4)做真正的工作。

我对浪费的时间感到相当沮丧。 我认为这一问题可能仍然存在、因为大多数客户在没有使用 PHY 的情况下不会购买此芯片。 我打算在最终设计中使用 PHY、但这个顺序是一个仅测试 EPI 和 LCD 接口的原型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在引用的帖子中、Steven Wallcave 从未解决过他的问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    是否确定 CM 已对 MCU 进行了预编程?

    您提到的问题在勘误表中得到了澄清、其中嵌入式 ROM 引导加载程序在 POR 后尝试在闪存被擦除或(空白)时访问以太网。 其他器件只需使用 fin 绕线或其他方法在引脚附近的4.87k 1%电阻器上焊接即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Peter、

    "首选做法"还附带一个脚注、即不应激活内部 PHY、如果允许 ROM 引导加载程序使用板载25MHz 晶体执行、则会启用 PHY 并导致问题。

    这实际上是论坛上报告的一个非常常见的问题、所以这对我们来说不是一个隐藏的问题。 我相信 Amit 和 Steven 已经离线解决了他的进一步问题、因为 Amit 建议离线调试后、这些帖子似乎停止了。 无论如何,除了 Steven 之外,许多其他人在这之后都面临着 RBIAS 问题,并通过将 RBIAS 添加到他们的设计中来解决这个问题。

    考虑到这一点、BP101建议的另一种解决方案不是去焊/重新焊接晶振、而是只添加 RBIAS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C129XN 仅采用 BGA 封装、因此我无法为其焊接电阻器。

    Steven 询问如何在建议的调试会话后3个月继续进行。

    回到主要点、未使用信号的首选做法会在到达时使微控制器实现砖型。 这听起来很奇怪吗?

    我希望首选的做法会产生功能性硬件。 你不会吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    我一点也不反对,即使在脚注中将这些选项互换,似乎也会更好。 不过、我不是在制作数据表的时候、所以我不知道进行该选择的逻辑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我、您是否需要积极倡导变革
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    [引用 USER="Ralph Jacobi"]"首选做法"还附带一个脚注:不应激活内部 PHY、如果允许 ROM 引导加载程序使用板载25MHz 晶体执行、则会启用 PHY 并导致问题。

    也许我错过了一个事实、那就是当闪存 不像 Peter 所说 的那样为空白时(CM 已编程) 、ROM 引导加载程序不应尝试接合 MOSC 25MHz 晶体。

    我们如何知道 CM 未使用 JTAG 端口对 闪存进行初始编程、并且 JTAG DAP 在 AHB 上的优先级是否高于 文档勘误 表(ROMBL)  中缺失的 RBIAS 电阻器故障的优先级?

     CM 可能没有对闪存进行编程或 不知道闪存失败、 因此 已知存在已擦除的空白闪存中某些勘误表的解释来回答海报问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101、

    Peter 还说、这些器件未进行编程、是来自 TI 的新器件、因此这不是一种或多种方法。 根据症状和要解决的步骤、听起来很像。 但是的、Peter 可以(也可能应该)为我们确认 CM 是否实际对器件进行了编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CM 是一个快速的原型公司。 我只有10个用于测试新的 RAM 芯片。 CMS 通常不会在没有付费的情况下执行任务。

    如果没有说明,CM 将不得不选择一个程序(构建自??? 源代码)、购买调试器、购买我使用的特殊连接器电缆、使用一些编程应用程序设置 PC、然后让某人加入在线计划。 我想我可以问,但这个想法在我的脑海中是不可想象的。 我无论如何都要问。

    此外、擦除闪存(使用 UniFlash)会导致相同的不可连接状态(错误2062)。 因此、这证明、当遵循首选做法时、空白器件将不起作用。

    请注意、Tag-Connect 使电缆变得简单、对于极简的编程焊盘而言、它们非常有用。 我推荐这里。 我认为 TI 也会使用它们、因为我在它们的 LaunchPad 上使用相同的编程封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    芯片从未编程。 CM 确认了这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Peter Borenstein"]我从 CM 收到了已编程的 TM4C129X,但没有将4.87k 电阻器连接到 RBIAS [/quot]

    也许您 可以编辑第一个帖子、这样未来的读者就不会认为 Flash 确实是 由 CM 编程的。  我们是否不对嵌入式 MCU 进行编程、而是为了将 应用程序写入闪存?

      我和 TI 工程师是否未回答该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    如果缺少 RBIAS、您从未回答过 JTAG DAP 是否比访问 EMAC0的 ROM 引导加载程序具有优先级? 在我看来、在一个 ARM 内核复位后、DAP 应该比 AHB 上的 EMAC0获得到闪存存储器的优先级访问、也许甚至在 POR 之后。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此帖子与其说是一个问题、更像是一个投诉。 解决方法位于原始帖子中。

    我会给予已解决的积分、并对发表"我将更改数据表的首选做法"的任何人说一些好消息

    您的想法仍然受到重视! 有趣的相关见解是一个学习的机会、但它们并不值得被称为解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Peter Borenstein"]如果您需要一位声音倡导者进行变革,请告诉我

    首先-小而坚定的员工和我、"感受你的痛苦!"   除了"最佳做法"之外、更严格的客户-用户指南似乎很有秩序。

    虽然您的沮丧是合理的-您在这里与熟练的供应商代理(他们曾经和现在完全没有人)打交道时、有时似乎有点苛刻。   (请注意、我在"不是很少"的情况下、也曾指示"榴弹炮消防"以供应商的"规则/条例"为依据。)

    您提供的"声音宣传"(在此处向供应商的代理) 可能比您的"直接 联系供应商最近的销售办事处"更"有效。   (通常情况下、"装备更好"会引导您的实际抗议"向上"、在那里、它能获得最大的听力、从而"获得成功的机会"。   (过去曾为一个类似的半巨人工作过——必须指出的是“批量会谈”——而且最常“推进”这种改变!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我并不是说它是指意思。 有时、人们可能会因为不提供"客户价值"而阻止他们的行动。 我们可以得到一个请愿,而不是叫喊。 只是想帮忙...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Peter Borenstein">我们可以收到一份请愿书。一些其他器件的数据表具有 指向提交文档反馈表的链接。

    Tiva 数据表中缺少该链接、但我认为您可以使用 http://www.go-dsp.com/forms/techdoc/doc_feedback.htm?litnum=SPMS444B&partnum=TM4C129XNCZAD 在 TM4C129XNCZAD 数据表上提交建议。

    如果您尚未看到该问题、请参阅器件勘误表中的问题说明:

    勘误表 ETH#03被记录为影响所有现有芯片修订版本1、2和3、这是更新 数据表中首选做法的更多原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有将您的写作描述为"平均"。   (它确实针对提供援助的人----因此证明目标不明确----和严厉)

    同样、您影响这种情况的最佳能力-从 您访问供应商最近的销售办事处获得"大力宣传"(正如您所提供的)结果!

    "去请愿"机会(很少)-可能会延误/使您宣布的目的失败!   (从您的"声音宣传"承诺中后退-远-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 BP101:

    [引用 user="BP101"]
    如果缺少 RBIAS、您从未回答过 JTAG DAP 是否比访问 EMAC0的 ROM 引导加载程序具有优先级? 在我看来、在一个 ARM 内核复位后、DAP 应该比 AHB 上的 EMAC0获得到闪存存储器的优先级访问、也许甚至在 POR 之后。

    [/报价]

    我试图解释我对彼得的帖子的解释时、我感到很失落。

    遗憾的是、JTAG 不具有比 ROM 引导加载程序更高的优先级、因此这一问题经常出现。 其中的大多数帖子都以"y JTAG is 不起作用!"开头。。 通过添加 RBIAS 和器件可以解决该问题、进而使 JTAG 再次运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    下面是 Cortex M4 TRM 的摘录。

    对于32位 AHB-Lite 总线的同时存取、降低优先级的仲裁顺序为:
    •数据访问。
    •指令和矢量取指令。
    •调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    Chester 发布了 ETH#03文本"当 RBIAS 丢失时、JTAG (可能)不起作用"。

    调试意味着 JTAG 仿真器 SWD 具有最低优先级、SWO 模式意味着(数据访问/端口) DAP)+(可能)可能会导致对闪存写入的控制。

    在 ROM 引导加载程序中配置 EMAC0外设时钟之前、RST 和/或 DAP 对 AHB 具有优先级控制后、必须存在时序限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >添加 RBIAS
    >BGA
    T_T

    BP101、我修复了该帖子。 很抱歉、编程过程中的混淆。 我的手并不总是能完美地键入我的头部中的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101:
    我认为这可能是 JTAG 调试访问到 CPU 访问 EMAC 模块之间的竞态条件。 我从未尝试过、但如果调试器可以在运行 ROM 引导加载程序的 CPU 能够在复位后配置/启用 EMAC 之前停止 CPU、则它可能能够解决勘误表(不起作用的 JTAG)问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Peter Borenstein"]我的手并不总是能完美地键入我的头中的内容。

    有时没有这样做的人。

    如果  PCB 具有 复位按钮( 可能)、那么好消息是能够 通过 LM 闪存编程器竞争 ROM 引导加载程序执行、直到 准备好点击"程序"按钮。 在 一次闪存完全擦除后、肯定会击败每次关闭 XTAL。 我首先知道、当看门狗计时器在之前刷写的应用中后台运行时、DAP 会释放总线优先级。