This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:Windows Pro 10 64位不能识别电路板。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632208/ek-tm4c123gxl-windows-pro-10-64-bits-doesn-t-recognize-the-board

器件型号:EK-TM4C123GXL
主题中讨论的其他器件:SW-TM4C

你好!

我使用的是 Windows 10 PRO 64位、Windows 无法识别 LaunchPad。 我已经尝试在以下页面中安装驱动程序:

http://www.ti.com/tool/sw-tm4c-drl

用于 C 系列的 SW-TM4C TivaWare


http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/index_FDS.html

SW-TM4C-2.1.4.178.exe

SW-EK-TM4C123GXL-2.1.4.178.exe

我还安装了驱动程序 slac632/stellaris/icdi/dpinst64、但不工作继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    电路板顶部有一个开关以及2个 USB 端口。 您插入了哪些 USB 端口、开关设置为什么?

    您应插入顶部 USB 端口并将开关设置为"Debug"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否下载了 Windows 10驱动程序的补丁? (第三个"获取软件"链接)
    http://www.ti.com/tool/sw-tm4c
    直接链接至补丁程序:
    software-dl.ti.com/.../SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用板上的"Debug"端口。  我还使用其它设备检查了 USB 电缆是否正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    如果 Bob 建议的内容未解决/未解决该问题、您可以截取 Device Manager (设备管理器)屏幕的屏幕截图吗?

    它应如下所示:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我安装了以下软件

    SW-TM4C-2.1.4.178.exe

    SW-EK-TM4C123GXL-2.1.4.178.exe

    然后、我将此文件夹 "windows_drivers"替换为下面 zip 文件中的文件夹

    SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip

    在设备管理器中、我没有看到任何内容。 我必须在"Device Manager (设备管理器)"窗口"Add Legacy Hardware (添加传统硬件)"中单击此选项。

    然后我继续选择 Tiva 和 Stellaris、但似乎驱动程序不合适。 BTW 出现错误"The device cannot start (Code 10)(设备无法启动(代码10))"。

    谢谢

    胡安·卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    对于"Stellaris 内电路调试接口"、黄色符号表示驱动程序未正确安装。 查看是否可以通过以下方式手动安装驱动程序:

    • 用黄色符号右键单击每个项目
    • 选择"更新驱动程序软件..."
    • 选择"Browse my computer for driver software"
    • 在您的 PC 上找到最新驱动程序的位置(如果您按照说明更换了旧驱动程序、则为 C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\windows_drivers)
    • 单击“Next (下一步)”,Windows 应按此方式安装正确的驱动程序。

    两个 Stellaris 应该允许您进行 CCS 调试、但您也应该对 TivaWare 器件固件升级执行相同的操作-该端口用于您最终可能使用的 DFU 应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫!

    我刚才这么做了、但黄色符号仍然存在。 我收到了以下消息:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Juan:

    嗯... 如果安装了正确的驱动程序、则不会出现符号、因此我认为您的 Windows 对某些内容有点困惑...

    请查看您是否可以找到卸载 Windows 认为正确的驱动程序的方法、然后重新尝试从 TivaWare 安装驱动程序。 这可能是最初的驱动程序安装使用了修补程序之前的驱动程序、这就是导致您问题的原因。

    很遗憾、我没有任何 Windows 10驱动程序删除步骤、如果您不知道自己、您需要通过 Google 获取该信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ralp!

    我再次重新安装了 Windows 10 PRO、并从以下页面安装以下软件:

    http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/index_FDS.html

    SW-EK-TM4C123GXL-2.1.4.178

    SW-TMC-2.1.4.178

    SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0

    www.ti.com/.../stellaris_icdi_drivers

    spmc016a

    slac632

    之后、我继续看到同样的结果:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Juan、

    这对我来说更不寻常、因为 Stellaris 端口现在甚至不显示...

    您是否像这样插入了电路板:

    顶部端口上的 USB 电缆、而不是侧面端口、并且开关设置为"调试"而不是"器件"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫!

    是的、正如您提到的那样、电路板已连接。

    我转到"设备管理器"并单击"添加旧硬件"、然后滚动查看硬件选项并选择"Tiva 设备固件升级"。 然后,我搜索了从 www.ti.com/.../stellaris_icdi_drivers 页面下载的驱动程序,我得到了以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    这里有两个不同的 USB 部分、驱动程序也不同。 当 ROM 引导加载程序启动时、会显示"TivaWare 器件固件升级"。 加载的正常应用甚至不应启动、但无论如何、TivaWare 器件固件升级不允许您使用 CCS 进行调试、只能通过 LM 闪存编程器等程序通过闪存引导加载程序加载代码。

    您描述的用于 TivaWare 器件固件升级的驱动程序安装不会帮助解决您面临的问题。

    您能否在设备管理器中看到是否有任何未知或无法识别的设备? 在"USB 控制器"框下、您可以在该位置找到已卸载的 Stellaris ICDI 器件。 自安装所有驱动程序以来、您是否还进行了重新启动?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫!

    我将一个映像与 Windows 10在计算机中识别的设备连接在一起。 BTW,我在安装驱动程序后多次重新启动计算机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    我刚在不同的机器上尝试过、结果相同、Windows 10无法识别电路板。 这里是机器的描述

    机器1

    Windows 10专业版

    版本   1703

    OS 内部版本  15063.0

    处理器 Intel Cor i7-8550U CPU @ 1.80GHz

    64位 x64位处理器

    机器2.

    Windows 10 Home

    版本   1607

    OS Build  14393.1198

    处理器 Intel Cor i5-7Y54 CPU @ 1.20 GHz

    64位 x64位处理器

    向德州仪器报告此问题的正确方法是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    该板在 Windows 7或 Windows 8计算机上工作吗? 我现在几乎想知道它是否可能到达 DOA。 我无法重现您在多台 Win 10机器上的多个电路板上遇到的任何问题。

    您能否看到该板在 Windows 7计算机上是否按预期工作? 如果不存在退货流程、我必须查询。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,拉尔夫!

    我认为你是对的。 这就是我尝试的方法:

    在使用 Windows 10检入两台戴尔计算机后、我在 Mac 中尝试了。 我安装了 Parallels 以将 Windows 7作为虚拟机运行,因为我没有任何其他具有 Windows 7的计算机。 我在 Windows 7中试用了该板、结果相同。 因此、我认为电路板已损坏。

    不过、这是事实。 电路板中的演示应用正在工作。 我可以通过按住 SW1和 SW2进入休眠模式。 我可以看到 LED 每三秒闪烁一次。 我想问题出在 Debug USB 连接器中。

    退货流程是什么?

    谢谢

    胡安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    这将取决于您从何处获取它。 如果是来自 DigiKey 或 Mouser 等零售商、我认为您必须首先了解这些信息。

    如果是来自 TI、那么我认为合适的途径是: www.ti.com/.../faq-returns-and-refunds.page

    虽然我们从应用的角度支持 LaunchPad、但我无法说我们在故障器件的退货方面有任何作用、但链接是您所需的。