请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:EK-TM4C129EXL 主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-K350QVG-S1
大家好、
问题1: 将 BOOSTXL-K350QVG-S1 Booster Pack 与 EK-TM4C129EXL 搭配使用时 、使用 BoosterPack 1或 BoosterPack 2是否重要?
问题2: 对于将 BOOSTXL-K350QVG-S1与 EK-TM4C129EXL 搭配使用、是否有任何良好的演示代码? 例如、Keil?
我已经尝试了一段时间、但没有看到什么东西可以使它正常工作。
感谢所有帮助。