This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C129EXL:BOOSTXL-K350QVG-S1 Booster Pack 演示中的问题

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C129EXL, BOOSTXL-K350QVG-S1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/634192/ek-tm4c129exl-question-on-a-demo-with-boostxl-k350qvg-s1-booster-pack

器件型号:EK-TM4C129EXL
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-K350QVG-S1

大家好、

问题1: 将 BOOSTXL-K350QVG-S1 Booster Pack 与 EK-TM4C129EXL 搭配使用时 、使用 BoosterPack 1或 BoosterPack 2是否重要?

问题2:  对于将 BOOSTXL-K350QVG-S1与 EK-TM4C129EXL 搭配使用、是否有任何良好的演示代码?  例如、Keil?

我已经尝试了一段时间、但没有看到什么东西可以使它正常工作。

感谢所有帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kodey、

     有关图形库的使用和演示代码、请参阅 Lab10中的 TM4C 培训材料。

     图形库用户指南 可在此处找到。 如果您已经下载了 TivaWare 库、可以在下找到它 \docs\SW-TM4C-GRL-UG-2.1.4.178.pdf。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查尔斯

    谢谢、我将查看一下。

    感谢快速响应!

    此致、

    科代伊