This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L530:外部看门狗 IC 至 nPORRST 或 nRST

Guru**** 2619815 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/633400/rm48l530-external-watchdog-ic-to-nporrst-or-nrst

器件型号:RM48L530
主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1

您好!

我想知道、对于它应该断言的复位类型、是否需要一个连接到 RM48的外部看门狗(或者也许甚至是任何 CPU)。
TPS65381使用上电复位(冷复位)、但该 IC 也会进行电压监控、因此可能是由于此原因。

内部看门狗将热复位置为有效、在复位期间也会为该复位设置一个标志。
也可以使用 CPU 的 nRST 引脚来实现、该引脚也会发出热复位信号。
这种方法的好处是知道复位背后的原因、但我不确定是否允许这样做以实现功能安全。
在 RM48安全手册和 IEC 61508标准中、我找不到任何关于外部安全装置所置为复位类型的建议。

可以帮帮我吗?

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Niels、

    通常、您使用的是应在系统级别评估和确定的决策。 您已经注意到连接到 nRST 的一些很好的理由、并认为 WD 主要的协调和功能是监视程序流 nRST 断言肯定有助于在发生此类故障时纠正此类故障。 还请记住、nRST 可由软件在内部直接触发、因此也可在内部用于处理其他关键故障类型。

    考虑到这一点、如果我们考虑使用 Hercules 配套器件 TPS65381A-Q1、我们通常会指导客户将其 NRST 输出连接到 Hercules nPORRST 引脚(请参阅应用手册: www.ti.com/.../spna176a.pdf)。 这可以解释为该器件执行的多面安全功能。 即、它用作 Q&A 看门狗、nERROR 引脚监控器、电压监控器、外部使能通道(EN_DRV)、过流监控器等。 在大多数情况下、需要将上电复位置为有效才能从严重故障中恢复和/或将器件保持在复位状态作为安全状态(IO 为三态) 由于电源中或 MCU 内部存在严重故障而导致的、由 nERROR 引脚通知。