Other Parts Discussed in Thread: TPS65381A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:RM48L530 主题中讨论的其他器件:TPS65381A-Q1
您好!
我想知道、对于它应该断言的复位类型、是否需要一个连接到 RM48的外部看门狗(或者也许甚至是任何 CPU)。
TPS65381使用上电复位(冷复位)、但该 IC 也会进行电压监控、因此可能是由于此原因。
内部看门狗将热复位置为有效、在复位期间也会为该复位设置一个标志。
也可以使用 CPU 的 nRST 引脚来实现、该引脚也会发出热复位信号。
这种方法的好处是知道复位背后的原因、但我不确定是否允许这样做以实现功能安全。
在 RM48安全手册和 IEC 61508标准中、我找不到任何关于外部安全装置所置为复位类型的建议。
可以帮帮我吗?
提前感谢您!