This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L952:适用于 Hercules 处理器的 Profinet 支持

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631271/rm48l952-profinet-support-for-hercules-processors

器件型号:RM48L952

你好
我有一位客户在 SIL-3应用程序中需要 Profinet、因此我想检查我们是否直接从 TI 或第三方获得此协议的驱动程序支持?

如果没有、我们是否为使用 AM335x + Hercules 实现 SIL-3的设计提供了任何配套资料?

非常感谢
Bob 熏肉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我们不会在 Hercules 器件上使用驱动程序来支持 Profinet。 我可能是使用 AM335x + Hercules 的解决方案。 我将此问题转交给我们的安全经理进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    正如 QJ 提到的、我们没有任何对 Hercules 上的 PROFINET 的直接支持、我认为在这方面会存在潜在的性能相关障碍。

    尽管、 我们已经与第三方评估人员之一讨论了将 Hercules 与 AMxxx 器件或 FPGA 等外部芯片配对的主题、可以使用外部器件来实施其中一种工业协议并作为主机和 然后将安全相关任务漏斗发送至 Hercules 器件、由安全器件处理。 因此、该部件是可实现的。 但是、我们目前还没有任何参考设计或示例代码可实现这一目的。 通常、与安全相关的消息或任务将通过 SPI、UART 或 CAN 传输到 Hercules、然后 Hercules 器件将执行该任务或确保 AM335x 在给定的时间范围内执行该任务。

    我知道、有一个项目使用其中一个带 C2K 的 AMxxx 器件实现了 EtherCAT 主机、事实证明、该项目对正常应用非常有效。 就我个人而言、我希望看到 Hercules 和 AMxxxx 实现了类似的功能、包括 Profisafe、FSOE 或 OpenSafety、但这一功能尚未启用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FWiw、如果您考虑使用 PROFIsafe 升级未来的 PROFINET 平台、请不要选择任何 C2K 器件(我想 C2K 就是指 C2000系列)、因为它们将无法运行 PROFIsafe 堆栈。 请选择 Hercules。