Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SEGGER
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C129XNCZAD 主题中讨论的其他器件:UNIFLASH、 SEGGER
目前,我正在使用板载调试探针对使用上述 MCU 的 launchpad 进行调试。 我们是否可以对另一个具有相同类型的 MCU 进行编程以用作调试探针(首选 XDS110)。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SEGGER
目前,我正在使用板载调试探针对使用上述 MCU 的 launchpad 进行调试。 我们是否可以对另一个具有相同类型的 MCU 进行编程以用作调试探针(首选 XDS110)。
此致
您也可以考虑(其他)"供应商锁定"JTAG/SWD 探针-。
通常、由于这些"供应商无关型"探头(可从其他公司获得)更加流行、因此其使用寿命要长得多、并且是(其他公司的设计重点)的结果-其性能、特性和功能证明是卓越的。 SEGGER 的 J-Link 就是这样的器件之一-被认为是销售和安装基地的"全球领导者"。
您正在通过您寻求的途径将自己"锁定"为"一个且只有一个"供应商! 您是否确定-始终且仅-一个供应商(单独和永久)将满足您的需求-现在和未来? (尤其是其他供应商长期生产运行180MHz 及更高频率的 Cortex M4以及 Cortex M0、M3和 M7!)