This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129XNCZAD:构建调试探针

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, SEGGER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/631574/tm4c129xnczad-build-a-debug-probe

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHSEGGER

目前,我正在使用板载调试探针对使用上述 MCU 的 launchpad 进行调试。 我们是否可以对另一个具有相同类型的 MCU 进行编程以用作调试探针(首选 XDS110)。  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Parsa、
    您可以将 LaunchPad 与板载 ICDI 一起用作调试探针来调试/编程其他板。 请参阅此应用手册。 www.ti.com/.../spma075.pdf
    有关 XDS110的更多信息、请单击此处。
    processors.wiki.ti.com/.../XDS110
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,Tnx 回答 Charles 的问题
    源不可用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Parsa、
    否、源不可用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 Hercules MCU (开放源码或其他已了解 OpenOCD 的内容),没有任何 XDS110的调试/编程替代方案... 很难导入此类设备...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Parsa、
    对于 Hercules MCU 问题、我建议您在 Hercules 论坛中打开一个新主题。 我相信 Hercules LaunchPad 已经附带板载 XDS110。 您可以使用免费的 CCS7作为 IDE。如果您希望使用 GCC 编译代码、则可以使用 Uniflash 将代码加载到 MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以考虑(其他)"供应商锁定"JTAG/SWD 探针-。

    通常、由于这些"供应商无关型"探头(可从其他公司获得)更加流行、因此其使用寿命要长得多、并且是(其他公司的设计重点)的结果-其性能、特性和功能证明是卓越的。    SEGGER 的 J-Link 就是这样的器件之一-被认为是销售和安装基地的"全球领导者"。

    您正在通过您寻求的途径将自己"锁定"为"一个且只有一个"供应商!   您是否确定-始终且仅-一个供应商(单独和永久)将满足您的需求-现在和未来?   (尤其是其他供应商长期生产运行180MHz 及更高频率的 Cortex M4以及 Cortex M0、M3和 M7!)