This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0432:UART 电阻器

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/632008/tms570ls0432-uart-resistors

器件型号:TMS570LS0432

你好。

我正在为 TMS570LS0432微控制器构建定制板。 我对 SCI_TX 和 SCI_RX 引脚有疑问。 是否需要将电阻器与这些引脚串联? LaunchPad 原理图没有任何电阻器、但硬件开发套件原理图有。

这来自 HDK 原理图:

这来自 LaunchPad 原理图:-

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kartik 您好!

    无需在 TX 和 RX 总线上添加电阻器。