This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0432:连接目标时出错...

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/630651/ccs-tms570ls0432-error-connecting-the-target

器件型号:TMS570LS0432

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,我们设计了简单的电路来测试 TMS570ls0432的 CAN 和 JTAG。 但是,在进行编程时,它显示错误。 它显示如下、我随附了设计原理图。

e2e.ti.com/.../7357.can-module.pdf

问题可能出在哪。 实际上,我们已按照 TMS570 Launchpad 参考文件进行设计。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Indrajit、

    根据 CAN 通信协议、DCAN 总线需要一个120欧姆的电阻作为端接电阻器
    请通过电路板上的电阻器(例如4.7K 欧姆)下拉 JTAG nTRST
    请探测您的 JTAG 信号、电路板噪声可能会干扰 JTAG 通信
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,我们首先测试微控制器是否已编程。

    现在我连接了 JTAG nTRST 的下拉寄存器,但它显示了相同的问题,即连接目标时出错(错误-2131@0x0)。

    如果您看到原理图,则与 launchpad 原理图相同。 您能否再次查看原理图。

    是否存在任何其他问题,如引导加载程序、编译器或微控制器 IC 附带的任何固件。

    谢谢你。  

    e2e.ti.com/.../3326.can-module.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Indrajit、

    您使用一个 ADC 引脚(ADIN[16])、但您将 ADC 模块电源引脚和接地引脚保持悬空(VCCAD 和 VSSAD)、因此 ADC 模块将无法工作。

    在 Target configuration (目标配置)窗口中、您能否运行连接测试? 如果失败、它会在"test connection (测试连接)"窗口中为您提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们尝试了目标配置、结果就是这样



    [开始:德州仪器 XDS100v2 USB Debug Probe_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    /root/.ti/ti/1/0/BrdDat/testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择100或510类产品。
    此实用程序将加载适配器'libjioserdesusb.so'。
    图书馆的建造日期为"2017年7月21日"。
    库构建时间为'19:29:13'。
    库软件包版本为'7.0.48.0'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为'4'(0x00000004)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    扫描路径将通过切换 JTAG TRST 信号进行复位。
    控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
    从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
    该软件配置为 FTDI FT2232功能。
    控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
    控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
    控制器无法控制输出引脚上的时序。
    控制器无法控制输入引脚上的时序。
    扫描路径链路延迟已精确设置为"0"(0x0000)。

    ---- [用于从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]---

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ---- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源和频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ---- [对 JTAG IR 和 DR 执行标准路径长度测试]-----

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    JTAG IR 指令路径长度测试失败。
    JTAG IR 指令扫描路径卡在零。

    JTAG DR 旁路路径长度测试失败。
    JTAG DR 旁路扫描路径卡在零。

    ---- [对 JTAG IR 执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字1:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字2:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字3:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字4:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字5:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字6:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字7:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG IR 完整性扫描测试失败。

    ---- [在 JTAG DR 上执行完整性扫描测试]-----

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试将仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    测试1字0:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字1:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字2:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字3:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字4:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字5:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字6:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    测试1字7:扫描出0xFFFFFFFF 并在0x00000000中扫描。
    已提供前8个错误的详细信息。
    该实用程序现在将仅报告失败测试的计数。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:1
    使用0x00000000执行测试。
    扫描测试:2、跳过:0、失败:1
    使用0xFE03E0E2执行测试。
    扫描测试:3、跳过:0、失败:2
    使用0x01FC1F1D 进行测试。
    扫描测试:4、跳过:0、失败:3
    使用0x5533CCAA 进行测试。
    扫描测试:5、跳过:0、失败:4
    使用0xAACC3355进行测试。
    扫描测试:6、跳过:0、失败:5
    一些值已损坏- 83.3%。

    JTAG DR 完整性扫描测试失败。

    [结束:德州仪器 XDS100v2 USB 调试探针_0]






    我们不会得到实际问题的位置,如硬件(电源和时钟)或 JTAG 连接问题。
    每次我们尝试转储程序时,都会收到相同的消息。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,此问题尚未解决。
    在 JTAG 测试中,它显示卡在零。
    这是因为扫描路径损坏吗?
    这是制造故障还是焊接?

    请帮帮我。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Indrajit、

    您的仿真器是否可与 TI 电路板配合使用? 在我看来、问题是由您的硬件引起的。 请确保 MCU 的电源(内核、IO、PLL、闪存)在有效范围内、并确保电路板的 GND 为干净。

    正如我说过的、ADC 没有电源(VCCAD、VSSAD)。