请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM2434 主题中讨论的其他器件: TIDA-010234
您好!
我想继续使用 AM2434进行一个项目、我正在搜索任何和所有可用的硬件参考设计。
TIDA-010234似乎 应该具有可用的原理图和 BOM 参考、但其产品页面上列出的唯一 pdf 用于包含概述和测试数据但没有原理图/BOM 的设计指南。
设计指南提到了原理图和 BOM、但它为它们提供的链接只会带我返回到产品页面、该页面只有设计指南 pdf。
请有人告诉我、我可以在哪里找到此参考设计的材料? 如果有人知道 AM243x 的其他硬件参考资料、我非常希望听到这些资料。
谢谢!
-Joey