This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM2434:无法找到硬件参考设计原理图&BOM

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: AM2434, TIDA-010234

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/1185233/am2434-unable-to-locate-hardware-reference-design-schematic-bom

器件型号:AM2434
主题中讨论的其他器件: TIDA-010234

您好!  

我想继续使用 AM2434进行一个项目、我正在搜索任何和所有可用的硬件参考设计。  

TIDA-010234似乎 应该具有可用的原理图和 BOM 参考、但其产品页面上列出的唯一 pdf 用于包含概述和测试数据但没有原理图/BOM 的设计指南。   
设计指南提到了原理图和 BOM、但它为它们提供的链接只会带我返回到产品页面、该页面只有设计指南 pdf。

请有人告诉我、我可以在哪里找到此参考设计的材料? 如果有人知道 AM243x 的其他硬件参考资料、我非常希望听到这些资料。

谢谢!

-Joey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    事实证明、我只关注 AM2434页面中列出 TIDA-010234的"参考设计"选项卡、我错过 了硬件开发选项卡中的 LaunchPad 和 EVM 板提供了设计。 LaunchPad 设计文件正是我 要搜索的文件。