This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:独立 VDD 和 VDDA 电源轨定序

Guru**** 2539230 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294KCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/621104/tm4c1294kcpdt-sequencing-of-separate-vdd-and-vdda-rails

器件型号:TM4C1294KCPDT

我正在设计一个采用 TM4C1294KCPDT 的系统、该系统将使用单独的 VDD 和 VDDA 电源轨、如下所示。 请注意:我知道降压转换器是一种更高效的 VDD 供电方式、但我更喜欢线性稳压器、因为我的项目受成本和复杂性的限制比受效率的限制更大。 我需要单独的 VDDA 轨的原因是、我希望使用板载 ADC 进行精度为0.25%或更高的测量。

我不清楚对 VDD 和 VDDA 进行定序的要求、因为 系统设计指南数据表 给出了相互冲突的要求:

数据表、第1818页"为了确保正常运行、如果 VDDA 由不同电源供电、或者连接到与 VDD 相同的电源、则必须在 VDD 之前为 VDDA 加电。 关闭电源的顺序没有限制。"

设计指南第21页:"如果 VDD 和 VDDA 引脚是分开的、设计人员必须确保 VDDA 电源在 VDD 之前或与 VDD 同时施加、并且 VDDA 在 VDD 之后或与 VDD 同时移除。"

数据表建议在我的情况下需要上电排序、而设计指南则表示可以接受同步上电。 这两个文档也不同意断电排序。 是否有人能为我澄清哪份文件是正确的?

此外、我想知道加电排序的定量要求是什么。 如果我同时向两个稳压器施加电池电压、由于电流输出和每个稳压器驱动的大容量电容之间的差异、我可能无法在 VDD 和 VDDA 上同时导通。 两个电源轨将同时上升、但速率不同。 需要满足哪些电压和时间关系? 官方文档中简单的定性描述让我想知道 VDD 的简单软启动是否足够、或者我是否确实需要选择具有使能输入的 VDD 稳压器、并强制使能端处于低电平、直到 VDDA 完全完成导通瞬态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请允许我注意、(在我看来)您非常清楚地记录了您的问题并对其进行了详细说明。 相信这种情况最好由供应商员工处理、他们(通常)可以访问内部文档、而不是"外部人员"处理。

    我们在使用 MCU ADC (任何 ARM 供应商)方面的经验是、3 lsb 始终是"可疑的"。 也就是说、您的0.25%(10个 ADC 计数)目标与此类(希望)混合信号器件记录的"7个丢失计数"相符...

    我要指出,多年来,很少有人(即几乎没有人)深入地说"电力轨的未来定序"。    因此、缺少用户帖子"我的 ADC 无法正常工作!" 建议、"即使供应商指导相互冲突"也可能证明"不是灾难性的!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Oliver、

    数据表是这些情况的最佳参考。 我不知道编写系统设计指南文档的任何人、但数据表在工作条件规格方面最可靠。 我认为"或同时与 VDD"的设计指南参考更多地指出、当 VDD 和 VDDA 引脚未拆分时、它们会立即开启、因此器件可以这样做。 但根据 DS 规格、安全的是确保 VDDA 首先导通、因为在使用两个电源时、可能无法确保 VDD 在任何时候都不会导致 VDDA。

    就断电而言、数据表也是更好的参考。 我不确定设计指南建议来自何处、尽管它也没有什么特别之处。 我想、如果您真的想获得最大的安全性、您可以先应用 VDDA、最后将其删除、但根据数据表、我确实没有理由同时从这两个器件上移除电源。 毕竟、断电不像供电电源那样可控!

    就定量序列而言、请参阅表27-13。 ~和欠压电平、以及讨论 VDDA 和 VDD 的 Δ V POR 和 POK 信号的章节、我不会看到相关性、这表示在 VDD 上升之前需要将 VDDA 提升至全电压。 对我来说、这是有道理的、否则我会怀疑它们来自同一 LDO 会有问题。 只要 VDDA 始终领先于 VDD、数据表中的数据表就可以看出这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    展示了伟大的外交-以及技术见解。   正如您所指出的那样-(大多数)我们聘用的半公司会授予数据表/手册"最重要的狗状态!"   然而,这种"值得注意的"冲突应当"标记",以便(最终)研究和解决。   (即在"类似"重新出现后!)

    大多数情况下、VDD 遇到的(滤波)电容器负载都要高得多-因此其上升速度比 VDDA 慢(通常)。   然而、当断电时、这些相同的"电容器"将趋向于"保持"VDD -可能比较轻的"负载电容器"VDDA 更长。   (请注意、许多线性稳压器对"其输出高于其输入"敏感、这可能是输入电压突然移除时产生的结果、因此找到一个嵌入二极管来"强制"VDD 立即"跟踪"V_Input 移除的情况并不少见。)

    关于"电源关闭"-事实证明、这是电池和平板电脑显示屏严苛(多)电源要求的一个重大问题。  在许多情况下-电源(仅)是出于宗教/系统和顺序的"应用和移除"-通过管理多个电源 IC "启用"(正如我们的海报所指出的!)    (主电源(电池)始终保持开启状态-尽管在器件处于"关闭"状态时的任务很小-这"允许"如此有序的"电源开关打开/关闭!")

    再次-在本论坛中缺席-是任何有关 VDD 与 VDDA 引起的故障的报告-表明问题可能不会产生重大后果...   (尤其是与"JTAG 锁定"的"噩梦"相比-每天都要到-这个地方...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫

    感谢您的回复。 尽管我仍然对两者之间的差异感到好奇、但我将使用数据表中的信息继续进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、对于发现此帖子并想为 VDDA 电源使用精密基准的任何人:我决定不这样做、因为我了解到大多数精密基准在驱动显著的容性负载时不是很好。 VDDA 轨需要几微法拉的电容、消耗的电流为几 mA。

    从精密基准驱动容性负载的推荐解决方案是使用小电阻从容性负载"耦合"基准的输出。 我决定该电阻上由于 VDDA 电流而产生的压降太高、因此我决定从同一个源驱动 VDD 和 VDDA、并将我的精密基准仅用于 VREFA+。