This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:铁路 EN50126、50128、50129合规性报告

Guru**** 2596495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/618181/tms570lc4357-compliance-report-for-railway-en50126-50128-50129

器件型号:TMS570LC4357

尊敬的:

这是关于购买 MCU 的 TMS570lc43x 的 TI 产品。

我们将使用 TI 的 MCU 产品开发铁路信号系统。 作为开发条件、产品应通过 TUV SUD 认证。

TI 的 MCU 产品符合 SIL 3标准,符合 IEC 61508的标准。

但是、TUV SUD 需要一份合规性报告、以确保 IEC 61508的规定符合作为铁路部门的 EN50126、50128和50129标准。

我希望 TI 能够向我们提供合规性报告、如果是、请向我们提供任何相关信息。

 

此致、

Kooyong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Park、

    我已将您的问题转交给我们的安全经理。 他将很快回答您的问题。 感谢您选择 TI MCU。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Kooyong、

    TI 已将器件认证为 ISO61508 SIL3以及 ISO26262 ASILD。 该认证由 TUEV SUED 完成、证书和证书报告 可通过以下链接下载: http://www.ti.com/lit/spnq012。 TI 不提供详细的技术评估报告。 由于该证书是由授权认证提供商评估 IEC61508标准合规性后颁发的、因此只需向您的评估人员提供该证书即可。

    如果需要更多信息、或者您的评估员不接受替换评估报告的证书、请告知我、我将与我们的认证团队和被起诉的 TUEV 讨论此问题。 如果您的评估员也来自 TUEV SUED、他们也可以直接与 TUE SUED 硅团队讨论此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的回答。
    我们正与受到 TUV Sued 评估的 POSCO E&C 合作。
    POSCO E&C 已从 TI 主页下载 IEC 61508 SIL 3认证、安全手册和安全分析报告,并将其提交给 TUEV SUED。 但是、TUEV SUED 需要产品(TMS570 LC43x)的合规性报告、因为证书标准 IEC61508与铁路标准 EN50126、50128和50129不是100%一致。
    正如您提到的,似乎需要 TI 的认证团队与 TUEV SUED 进行讨论,或者需要与 TUEV SUED 硅团队进行直接讨论。
    我们希望您为此事项提供合规性报告或评估报告,或者在 TI 的认证团队和被起诉的 TUEV 之间进行讨论,或者直接与被起诉的 TUEV 芯片团队进行讨论。

    谢谢你。
    Kooyong
     

    (注意:此消息由主持人编辑,以删除直接引用第三方消息给客户的内容。 应第三方的请求删除此信息)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kooyong、

    由于我们有证书、因此没有可用的评估报告。 我是功能安全经理、过去我们不必提供这种信息。 我将与 TUEV SUED 硅产品团队讨论这一问题。 当我有更多信息时、我会回来找您。

    关于 EN5012x/IEC622xx 合规性、我们可以根据要求提供特定信息、但我们没有任何符合这些标准的合规性文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kooyong、

    其他一些评论。

    评估员在这里要求的是两个标准之间的差值。 这将是系统集成商需要做的事情、因为我们在轨道标准方面没有专长。 一旦您有了差异、我们可以帮助您查看缺少哪些数据或文档、并提供支持以帮助您缩小这些差距(同样在合理范围内)、但这里的关键是我们没有铁路专业知识来执行此任务。 发现任何组件特定要求时、都可以讨论这些要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kooyong、

    作为一项信息、我已与我们在 TUEV SUED 的评估人员进行了联系、他们将在内部与他们的铁路评估人员小组进行讨论。 当他们澄清需要什么时,他们会回到我的身边。 由于同事是商务旅行、因此他们可能需要一些时间(1到2周)才能再次与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kooyong、

    我从我们的评估员那里听说过、他也与您的评估员讨论过这一点。 他们要求我不要在公开论坛上公布这些资料,所以我会给你一封私人邮件,内载他们的意见。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Kooyong、

    请告诉我这一问题现在是否已解决、或者至少在解决问题的道路上、或者是否需要 TI 提供任何其他支持。 如果问题得到解决或我们需要完全脱机删除、请告诉我是否可以关闭此主题并通过其他机制继续对话。