This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:连接到目标时出错

Guru**** 2531550 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT, SEGGER, TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/619321/ccs-tm4c129encpdt-error-connecting-to-target

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件: SEGGERTM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

我有一个套件"Tiva C 系列 TM4C1294 Connected LaunchPad"、用于对包含 TM4C129ENCPDT 的新电路板进行编程、但在尝试对 MCU 进行编程时、它显示为"连接到目标时出错"。 当我们尝试使用相同的代码对旧板进行编程时、其工作正常。

我还在这里挂着新旧的设计。

误差

新设计(非编程)

OLD 设计(可编程)

这里的问题是什么?

此致、

Muhsin Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感受您的痛苦-这种"连接失败"经常出现在这里。   BTW——非常详细,布置得很好——做得很好!

    在我看来、您的旧设计和新设计都不包含"外部上拉电阻器"、这种设计总是很有用的。 (MCU 的内部引脚值太高、无法始终启用正确的 JTAG 操作-不受舍入信号边沿和反射的影响)

    一个出色的多供应商(即实数) JTAG 探针(即 J-Link)也因产生"更可靠的连接"而闻名。 (您的"工作一次"并不能阻止(过去)工作(当时)"边际"(现在)不足!) 这就是现实-低成本"工具"无法与"专用工具"竞争-正如您/许多其他人所注意到的。

    我也会检查和比较两个板的电流消耗。

    JTAG 信号的示波器监控-首先是在"工作(旧)板"上、然后是"故障(新)板"-也会显示...  (提供最可靠的"纠正手段"。)

    使用"实际/pro/专用设计的 JTAG 探头"并包含外部上拉电阻器、这突出了您 的"最佳路径"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    检查 RST 上的电平、它应该是高电平。 您的开关 SW1应为 MON-NO、而不是 MON-NC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBIT)]您的旧设计和新设计-我认为不包括"外部上拉电阻器"-这始终是有用的。 (MCU 的内部信号值太高、无法始终启用正确的 JTAG 操作-不受舍入信号边缘和反射的影响)[/QUERP]

    此处同意 CB1。 此外、未显示 JTAG 连接器、但它应具有去尖峰电容。

    [引用 USER="CB1_MOBIT]JTAG 探针(即 J-Link)也因实现"更可靠的连接"而闻名。 (您的"工作一次"并不能阻止(过去)工作(当时)"边际"(现在)不足!) 这就是现实-低成本的"工具"无法与"专用工具"竞争-正如您/许多其他人所注意到的。

    完全同意。

    我不喜欢您的复位电路、我更希望看到合适的监控器。  也就是说、很多人确实使用这种类型。

    正如 CB1通常所要求的那样。 您是否尝试过多种电路板?

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如海报所报告的"第一板工作正常"-重置电路"持续"(即不变)是否(最有可能)、并且只有海报的"瞬时开关惯例"存在缺陷?   

    这么的" 连接失败"经常是这样的、在某个时候、这是否应该(真的)得到解决?

    "时间、努力、能源"被投入到"屠杀"("象样")-然而(显然)解决 "众所周知、禁用和破坏"(未连接)问题的时间/精力/精力不足!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    RST 引脚上的电平为高电平、此开关被连接至一个 GPIO 引脚而非复位引脚。

    下面是 JTAG 连接器、这两者都是相似的

    TM4C129E MCU 是否有任何配置引脚(上拉/下拉引脚会导致一些问题)?  

    此致、

    Muhsin Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    探测两个电路板上的信号。 我尝试对2个新板进行编程、但两者都存在相同的问题。
    此致、
    Muhsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    是的、我尝试了两个新板、存在相同的问题。  

    下面是 JTAG 的图像  

    TM4C129E MCU 是否有任何配置引脚(上拉/下拉引脚会导致一些问题)?  

    此致、

    Muhsin Ali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候语-您尝试了其他板后感觉良好-测试(仅限)单个板过于频繁地"消耗"时间/能量。

    我的朋友-您的原理图显示没有外部上拉电阻器!   依赖 MCU 内部电阻器的"过高"值是"高风险"、虽然可能"有时"工作、但不能依赖它!  添加外部上拉电阻器(即使是临时)并重新启动测试也不会太困难。

    要获得更"深入"的解决方案(但仍采用外部 Rs)-请访问"Segger "站点-并调查他们慷慨提供的"世界最畅销(Real) JTAG 探头-"J-Link"的"教育折扣"。   这里的这些器件的时间/精力/开发资金不可能与"J-Link"中的时间/精力/开发资金相匹配-而且它与供应商无关-您可以使用来自"所有供应商"的 ARM MCU -而不仅仅是希望"锁定您"的"单个供应商"。

    进行电路板电流测量-以防万一。   您的示波器监视器和捕获(两者都是)良好板(接受 JTAG)和不良板(即太频繁-此处的内容)应该会证明很有用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muhsin、您好!

    请注意 问题 25MHz 晶体(Y1) 两个 PCB 都缺少一个(必需)串联电阻器、以限制 安全水平下的内部振荡器(MOSC)电流消耗。 请注意    、只有特定的晶体和供应商器件型号已通过数据表中列出的此 MCU 的验证和支持。 也 可能导致一些 其他未报告的问题、即使 不使用 EMAC PHY0、也需要使用 RBIAS 电阻器(4.87k/1%)。    当闪存被擦除时、ROM 引导加载程序通常需要 RBIAS 电阻器才能在第一个 POR 周期正常工作。

    祝您好运!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    我将尝试通过 J-link 进行编程。
    我监控示波器上的信号、新电路板和旧电路板在对相同代码进行编程时显示不同的信号。
    此致、
    Muhsin Ali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 BP101、
    将尝试在新电路板中安装旧晶体。
    是否确实需要 RBIAS 电阻器? 无论如何、将检查是否安装了 RBIAS 电阻器。
    此致、
    Muhsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实--正如英国石油公司所指出的那样,需要有这种限制性商业惯例。 (他从 Amit (他在这里指导了这么多人)学习到了这一点。

    使用该供应商的 MCU 生产了超过7K 的电路板-我们从未使用过 BP 提到的系列(xtal 电路) R。   129系列中可能存在"额外灵敏度"-这是我们从未使用过的!  (与200MHz+ M4一样-具有 DAC -和图形加速器-更加紧密地- "dot the Cortex-M landscape!")

    令人惊讶的是、您原来(旧)的电路板"工作"减去该电阻器。 与(大多数)一样,仍然缺乏供应商(适当的)对这种重要要求的高度了解。   (但他们"发现时间和意愿"却"禁止此类!")   令人愉快的资源滥用...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Muhsin Ali"]在新电路板中安装旧晶体[/quot]

    更令人惊讶 的     是、MOSC 在 OSC1 MCU 引脚59上启动适当的振荡而没有串联谐振(R2k)。 数据表警告 : 如果省略串联电阻器、则 MOSC/Y1或两者都会损坏。  也许可以切割 OSC1走线芯片小截面用   小 刀尖两侧刮去阻焊层、 在 R2k SMD 中焊接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、用户倾向于"按照 Eval/LPad 设置的示例进行操作"-在启动他们自己的 PCB 设计时。
    所有这类(工厂)"129"电路板都采用"xtal ckt、串联 R"吗? 这会说明问题,不会吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 BP、添加 RBIAS 电阻可以解决该问题。 现在、我可以对 MCU 进行编程。 但数据表中提到、不使用 PHY 时不需要电阻器。
    此致、
    Muhsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您尚未这样做-您应该向海报 BP 授予"验证"。
    奇怪的是、您的(早期)电路板被报告为"调试和编程"减去该电阻器!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。
    添加 RBIAS 电阻可解决该问题。 旧板具有 RBIAS 电阻器、我们在该板上使用以太网 PHY。 数据表中提到、不使用以太网时不需要 RBIAS 电阻器。 我们在新电路板上未使用以太网、因此我们未安装该电阻器。
    此致、
    Muhsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBIT]所有此类(工厂)"129"电路板都采用"xtal ckt、Series R"吗? 这样会告诉您-不会吗?[/引述]

    至少对于'123、串联 R 的存在和值取决于晶体。 此类电阻器的用途是限制对晶体的驱动。 我希望'129将使用具有类似限制的类似电路、如果不是相同电路。

    "123用户手册列出了建议使用的串联电阻器的晶体。 请注意、在某些情况下、Rs 的建议值为0、而在其他情况下、建议值可以变为零。 如果'129具有相同的表、除非您有经验、否则我不建议使用其他晶体。 其他电路可以正常工作、但您必须了解射频电路才能正确地对其进行规格和裕度调节。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经验证了 BP 的帖子。
    先前的设计具有 RBIAS 电阻器
    此致、
    Muhsin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Muhsin Ali"]但数据表提到不使用 PHY 时不需要电阻器。[/quot]

    我相信有一个勘误表。 如果您尚未阅读最新勘误表、则应访问并阅读该表。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您-很高兴您解决了- JTAG (或 SWD)锁定-从未有趣-并且"经常在这里发生!" (只需查看许多关于"锁定!"的报告即可)

    也就是说-没有 JTAG 上拉 Rs 会对您不是很好-尤其是从长期来看。 MCU 电阻器的值太高-您现在可能会"勉强执行"-但:"老化、电压、温度变化和/或 MCU 过程变化"-可能会再次-"锁定您!"

    强烈建议使用"真实"过程设计的 JTAG 探针。 低成本(工具?) 不是你的朋友-从长远看会"花费你"...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Muhsin Ali"]非常感谢您的 BP[/引用]

    感谢 您的验证标志:-)

    为了回答 CB1问题、EK-TM4129XL 附带 R2k 系列电阻 器、而 Robert 是 RBIAS 周围存在的正确勘误表。  Robert 同样正确 、TM4C1294NCPDT 数据表 表表中 列出  了不同供应商 XTALS 的各种 R 值。

    如果使用 MOSC、最好坚持数据表建议的器件型号、因为一些未列出的 XTALS 可能具有更高的误差百分比 、并且可能会导致意外的软件或硬件时序问题。  仍然建议使用 25MHz XTAL 切断走线并添加 一个电阻器、以消除 Y1消耗过多电流并随时间损坏 MOSC 器件的可能性。

     MCU 温度通常 在55-57*C 范围内持续变化、 如果 温度接近59-60*C 、则可能会消耗大量电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101]MCU 温度通常 在55-57*C 正常温度范围内变化, 如果 温度接近59-60*C ,则可能会消耗大量电流。  [/报价]

    是否"有那么多"操作变量(可能)"发挥作用"、以至于"温度范围的规定"证明"没有声音/可疑?"    这样的 MCU 温度-而不是高度依赖于应用程序吗?   值得注意的是、您对环境温度"不考虑"、这可能会有很大的差异、从而降低了您的"希望/期望!"

    "硬性规则"----又是"范围"----不能"确定"具有普遍性。   (有限的个人经验证明不足以在任何时候都应提升为"一般性!")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价 USER="CB1_MOBIT"]不是"如此多"的操作变量(可能)处于"运行中"[/QUERP]

    不是在 Cortex CPU 几乎空闲且不处理繁重 的应用任务时。   您之前建议/怀疑、RBIAS 漏电流过大可能会导致电流过大。 过大的电流会使 CPU 温度明显高于57*C、@78*F (环境)温度 、但 超出指尖可触摸(持续很 长时间) 、MCU @62*C

     最近有一个 LaunchPad , MCU 开始过热 至63*C 通常 @12%的 CPU 负载 MCU 几乎不会达到 58*C、@78-80*F (环境)以上。  奇怪的 是、当    使用手指 尖从芯片中拉出热量时、在负载下、CPU 使用率典型值为90%、这一天从100%下降到10%。 该 LaunchPad 在几天内连接到物联网服务器, 相对温度57*C 却 跳至63*C, 应用程序仍在运行, 但 CPU 使用率为@100% 63*C  

    较新的 LaunchPad 报告 10-11%的 CPU 使用率57*C 的平均温度,具有高 EMAC0数据负载、 6个 GPTM 计数、3个 PWM 发生器、 9-10个 ADC 通道 ,所有 这些都需要对高级外设总线进行任务处理.....

    该 MCU 已运行了6个月、接近 57*C 120MHz 、并报告 了 EMAC0处理数据时90%的 CPU 使用率。 TI-RTOS 内核负载监控 器生成了类似的调试 结果、使其看起来 负载通常为90%。  芯片中的某些东西一直不正确,这表明了这一点,特别是 当 MCU 开始过热 到68*C 时  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="BP101"]不是在 Cortex CPU 几乎空闲且不处理繁重 的应用任务时。

    因此、您已经描述了"2°C 扩展"-仅在一组非常有限的运行条件下实现。   (且环境温度仍为"无界")

    您的"2°C 预测"值似乎(以某种方式)受到高度限制...   并且不太可能上升到"普遍状态"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="CB1_MOBILE]"2°C 预测"的值似乎(以某种方式)非常有限...   [/报价]

    参考10*c 差值58-68*C (将手指尖烫)。  ADC 数字温度监控 器读数可能 已关闭。  物联网全球社区(3500个 LaunchPad) 报告了全球 3*c 区域内的 MCU 温度范围。

    奇怪的是@68*C MCU 仍然可以进行 POR 并运行应用、但 在100% CPU 使用率下、似乎 MCU 温度是发现硬件问题的一种方法。 事实上、我以前只是通过在  CPU 未处理时感受外壳温度灼伤手指尖来更换36引脚 CMOS 控制器芯片。  

     [引用 user="CB1_MOBIST"](且环境温度仍为"无界")[/quot]

    它的环境温度范围为78-80*F ,但在70*F 环境下不能在相同的范围内运行, MCU 在低52*C 范围内挂起。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、有几点

    首先、晶体电路中的串联电阻器用于防止晶体过驱、而不是防止损坏微控制器。

    其次、BP 描述的损坏(和发热)强烈暗示 ESD 损坏

    第三、这些温度甚至不接近微限值。 对于'123 (我不会指望'129会有很大的不同)、微控制器的额定环境温度为85°C (即、它在85°C 的环境温度下不会过热)。 此外、它的绝对最大 Tj 为150C、建议 Tjmax 为96C。 建议的最高管壳温度为93C。

    引脚负载将影响运行电流消耗、并可能进一步限制工作温度、这是不直接驱动负载的另一个原因。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett"]首先、晶体电路中的串联电阻器用于防止晶体过驱[/quot]

    TM4C1294NCPDT 数据表表27-23中规定 了25MHz 晶体的 ESR 50欧姆最大  值、而表27-24列出了25MHz NDK 70欧姆。 因此、如果 在没有正确的 RS 值的情况下使用了不正确的晶体、如果超过了表27-23 DL OSCpwr 的额定功率、它最终会损坏 MOSC 和晶体。

    表27-24 注:

    a:可使用低至0欧姆的 RS 值。 使用较低的 RS 值将导致 WC DL 增加到晶体的 Max DL。

    答:这取决于特定的晶体频率 ,但没有供应商提供25MHz 晶体 列出 RS=0 ,而 RS 值为0.5k-2k 欧姆。

    f. OSCPWR =(2 * PI * FP * CL * 2.5) 2 * ESR / 2。 提供给晶体的典型功率的估算基于 CL、
    电路中晶体的 FP 和 ESR 参数、通过 OSCPWR 公式计算得出。 确保该值
    为 OSCPWR 计算的值不超过晶振的驱动电平最大值。

    [引用 user="Robert Adsett">第三、这些温度甚至不接近于微限值。 [/报价]

    但 MCU 可以在 TA 85*c 下运行, 可能 接近 TJ 125*c @904Mw MAX (工业类型),  环境 78*F 中的63*c TJ 将指示  结束的开始

    也许  是前一天晚上快速过闪电的 EMP。  EK129LP 由独立的 USB 集线器供电 。 集线器由  电子适配器供电、连接到壁式浪涌保护器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="BP101"]TM4C1294NCPDT 数据表表27-23中说明 25MHz 晶体的 ESR 最大值为50欧姆[/引用]

    [引用 USER="BP101"]表27-24 列出 了25MHz NDK 70欧姆[/引用]

    是的、请随时向 TI 提问这种不一致之处。

    [引用 user="BP101"]因此,如果 在没有正确的 RS 值的情况下使用了不正确的晶体,如果超出表27-23 DL OSCpwr 的额定功率,它最终会损坏 MOSC 和晶体。

    请注意、DL 未注明最大功率限制。 它只需注意标称功率输出。 在手册的基础上、它添加了标称功率的注释

    [引用用户="手册"]

    f. OSCPWR =(2 * PI * FP * CL * 2.5) 2 * ESR / 2。 提供给晶体的典型功率的估算基于电路中晶体的 CL、FP 和 ESR 参数、这些参数由 OSCPWR 公式计算得出。 确保为 OSCPWR 计算的值不超过晶振的驱动电平最大值。

    [/报价]

    请再次注意、DL 的问题是晶体限制。

    [引用 user="BP101"] 但没有供应商25MHz 晶体 列表 RS=0 [/引用]

    不可以、但有几个被标记为能够变为0、限制是您接近晶体的最大 DL。  不清楚为什么您认为 所有列出的25MHz 晶体的建议 Rs 值都高于0、这一点很重要。 这是晶体制造的函数、与频率一样、甚至更多。

    请注意、我并不是说振荡器不能存在功率限制。 只有没有说明任何此类限制、并且振荡器电路中的 Rs 的主要用途是限制晶体必须耗散的功率。 实际上、在数据表中明确放置此类限制的位置明显为空白(除了确保不超过晶体参数的注释)。  

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Robert Adsett"]不清楚为什么您认为 所有列出的25MHz 晶体的建议 Rs 值都高于0[/引用]

    相对于海报示意图、没有 任何 RS 零点或其他图示。 除了 TM4C1294NCPDT 数据表、建议 工程师 仅从    这些表中列出的供应商处采购晶体。  RS 值的点是两倍、不仅是为了保护 XTAL、而且 是为了通过使用晶体 WC DL 值来防止 OSC 从大量电流中拉出、这可能是 一个不能超过的给定 AMR 条件。

    谁知道 MOSC 器件会随着时间的推移而发生什么情况 、如果该情况下未插入 RS 值、即使是0欧姆 也会产生一些电阻 、并注意25MHz 晶体的最低 RS 表值 为500欧姆。 列出的这些产品是  全球 XTAL 制造商的良好组成部分、其他 XTAL 零售商 可能 会从 OEM 那里采购通用等级标记等。  

    [引用用户="Robert Adsett">振荡器电路中的 Rs 主要用途是限制晶体必须耗散的功率。 [/报价]

    并确保 XTAL 以 正确的频率开始振荡。