This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EK-TM4C1294XL:无法将代码调试到 TM4C1294 Launchpad 中

Guru**** 2606585 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/617534/ccs-ek-tm4c1294xl-not-able-to-debug-the-code-into-tm4c1294-launchpad

器件型号:EK-TM4C1294XL
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我在 TM4C1294 Launchpad 上烧录代码时遇到问题。 我正在使用 code composer studio 6.1.2。 几个月以来、我一直没有使用 LaunchPad 和 CCS、因为我一直在忙于开发 Windows 应用程序、该应用程序将通过串行通信与 Launchpad 进行交互。

现在、当我在很长时间之后尝试打开 code composer studio 时、它显示错误"无法创建 Java 虚拟机"、我在互联网上搜索解决方案、发现我需要修改 ccstudio.ini 文件、我执行了如下操作

启动
插件/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20140415-2008.jar
产品
com.ti.ccstudio.branding.product
--launcher.XXMaxPermSize

-showsplash
com.ti.ccstudio.branding
--launcher.defaultAction
OpenFile
--launcher.appendVmargs
vmargs
-Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v6_1
-dorg.eclipse.equinox.http.jetter.customizer.class=com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty.MaqettaJettyCustomizer
-dCCs.minXDCVersion=3.25.5.1
-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000
-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000
-Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000
-Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000
-Xms128m
-Xmx768m
-XX:ErrorFile=C:\Users\Dell\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti\1\dmp\hs_err_%p.log

这修复了我打开 code composer IDE 的问题、但在打开时、它会显示"Eclipse LUNA"的标识、并且 IDE 会打开

最初我尝试构建项目、但它显示了以下错误

****为项目主通信构建配置调试****

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
gmake:没有为`all '执行任何操作。

****构建完成****

我执行了一个"重建项目"、 它符合要求、并且在创建.out 文件后构建完成

现在、我每次都需要执行"重建项目"以生成.out 文件。 只需单击构建图标即可显示我  

"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all  
gmake:没有为`all '执行任何操作。

工程完成后、我尝试将其刻录到 launchpad 中、但它显示错误或"Cortex_M4_0:连接到目标时出错:频率超出范围"

我签入了设备管理器、它向我显示了 ICDI 连接

我还无法使用 LM 闪存编程器解锁它、因为它显示"无法解锁器件"

我不知道如何解决这个问题!! 上次我使用它的时候,它工作正常!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sumit、

     对于您的 CCS 问题、我建议您安装最新的 CCS 版本7.2。 CCS 6.1.2有点旧。 如果要保留较旧版本、可以在单独的路径中安装最新的 CCS、而不会覆盖当前版本。 请先尝试一下、看看它是否能解决您的构建问题。

     不确定如何执行解锁序列。 您将需要在执行解锁序列时保持复位。 请按照以下应用手册中的第5.3节进行操作、查看您是否可以这次解锁器件。  

    http://www.ti.com/lit/an/spma075/spma075.pdf

     我知道您上次使用 launchpad 已经很久了、但您是否记得 launchpad 中的最后一个代码是什么? 您是否为 GPIO 引脚重新配置 JTAG 引脚、或者您的系统时钟是否至少比 JTAG TCK 大8倍? 这些是无法连接到目标的一些已知原因。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许-由于 LPAD "锁定"经常发生-海报应该(除了记住)放置其"上次代码运行"的"隔离副本"-"在 PC 外部"(如果 PC 崩溃)、以便(绝对)了解"当前 LPAD 代码"!    (可供检查...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    我的问题已解决。 我在其他计算机上测试了 Launchpad、它工作正常、所以我的计算机上存在一些问题!! 这些防病毒有时会令人厌恶!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴您的问题得到解决。