Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
Thread 中讨论的其他器件:CCStudio
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、
我在 TM4C1294 Launchpad 上烧录代码时遇到问题。 我正在使用 code composer studio 6.1.2。 几个月以来、我一直没有使用 LaunchPad 和 CCS、因为我一直在忙于开发 Windows 应用程序、该应用程序将通过串行通信与 Launchpad 进行交互。
现在、当我在很长时间之后尝试打开 code composer studio 时、它显示错误"无法创建 Java 虚拟机"、我在互联网上搜索解决方案、发现我需要修改 ccstudio.ini 文件、我执行了如下操作
启动
插件/org.eclipse.equinox.launcher_1.3.0.v20140415-2008.jar
产品
com.ti.ccstudio.branding.product
--launcher.XXMaxPermSize
-showsplash
com.ti.ccstudio.branding
--launcher.defaultAction
OpenFile
--launcher.appendVmargs
vmargs
-Dosgi.instance.area.default=@user.home/workspace_v6_1
-dorg.eclipse.equinox.http.jetter.customizer.class=com.ti.ccstudio.gui.composer.http.jetty.MaqettaJettyCustomizer
-dCCs.minXDCVersion=3.25.5.1
-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.readTimeout=30000
-Dorg.eclipse.ecf.provider.filletransfer.retrieve.closeTimeout=10000
-Dsun.net.client.defaultReadTimeout=30000
-Dsun.net.client.defaultConnectTimeout=10000
-Xms128m
-Xmx768m
-XX:ErrorFile=C:\Users\Dell\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\ti\1\dmp\hs_err_%p.log
这修复了我打开 code composer IDE 的问题、但在打开时、它会显示"Eclipse LUNA"的标识、并且 IDE 会打开
最初我尝试构建项目、但它显示了以下错误
****为项目主通信构建配置调试****
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
gmake:没有为`all '执行任何操作。
****构建完成****
我执行了一个"重建项目"、 它符合要求、并且在创建.out 文件后构建完成
现在、我每次都需要执行"重建项目"以生成.out 文件。 只需单击构建图标即可显示我
"C:\\ti\\ccsv6\\utils\\bin\\gmake"-k all
gmake:没有为`all '执行任何操作。
工程完成后、我尝试将其刻录到 launchpad 中、但它显示错误或"Cortex_M4_0:连接到目标时出错:频率超出范围"
我签入了设备管理器、它向我显示了 ICDI 连接
我还无法使用 LM 闪存编程器解锁它、因为它显示"无法解锁器件"
我不知道如何解决这个问题!! 上次我使用它的时候,它工作正常!!!