This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129LNCZAD:TM4C129LNCZAD 可用性

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TM4C129LNCZAD, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616802/tm4c129lnczad-tm4c129lnczad-availability

器件型号:TM4C129LNCZAD
主题中讨论的其他器件: TM4C129XNCZAD

您好!

我很难找到  TM4C129LNCZAD 的样片。

器件是否即将停产? 网页指示  TM4C129XNCZAD 是替代方案...

这两个器件之间有何差异?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vincenzo、
    由于我搜索的是相关的内容、可以快速查看、因此"部分答复"可能会有所帮助:我可以发现的唯一差异是工作温度、在 XN 中达到85oC、在 LN 中达到105oC。 似乎也没有 NRND、因此它可能只会表明最受欢迎的只有"不那么受欢迎"...
    顺便说一下、TI 站点上的"比较"工具不会是一个糟糕的工具、嗯? 显示常规表的内容、但将结果限制为所选的少数 p/n。。。
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

     请参阅以下两者之间的比较。 正如您看到的、"X"具有单线制接口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯...

    有趣的是,一个“盲目”的回复是多么天真! 现在、我看到两个器件都具有两个温度范围的选项。

    是的、我建议的"比较"功能实际上就在这里。 此链接(可能)直接用于比较:

    www.ti.com/.../compare.html

    FWiw、"10/100 ENET MAC"在一个部分显示为"是"、在另一个部分显示为"否"是什么? 与"10/100 ENET MAC+PHY"不可用相比、这是否只是显示"是"? 在这种情况下、XN 器件的数据库中存在错误...

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、

     在产品页面的左下角、您可以单击"其他功能"。 我单击了所有这些。 如您所见、有一个"ENET MAC+PHY"和"ENET MAC"。 "ENET MAC"对我来说毫无意义。 我将向营销人员核实是否可以删除此复选框。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bruno、Vincenzo、

     很抱歉,我的错。 我刚才的答覆不正确。 "X"版本将 MII I/f 连接到外部 PHY、而"L"版本不连接。