Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我需要为我们的自动驾驶项目找到合适的处理器。
我认为 TI 产品中的 Hercules RM 可能是正确的选择。 但我有一些问题需要您的支持。
1) 1)有关操作系统的 Hercules 产品文档较少。 我们使用 UCOSii 进行开发、Hercules 是否提供了良好的支持?
2) 2)我们希望我们的产品在交付后能够升级。 安全的升级非常容易导入。 我只能找到用于 Hercules 的 SPI、UART (spna196、spna190)引导加载程序。
但是、如果引导加载程序中断、是否有其他方法可以升级 Hercules 的软件?
3) 3) Hercules 是否支持具有 ECC 的 SDRAM?