This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM41L232:有关 Hercules RM 的几个问题

Guru**** 2601845 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/616444/rm41l232-several-questions-about-hercules-rm

器件型号:RM41L232
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我需要为我们的自动驾驶项目找到合适的处理器。
我认为 TI 产品中的 Hercules RM 可能是正确的选择。 但我有一些问题需要您的支持。
1) 1)有关操作系统的 Hercules 产品文档较少。 我们使用 UCOSii 进行开发、Hercules 是否提供了良好的支持?
2) 2)我们希望我们的产品在交付后能够升级。 安全的升级非常容易导入。 我只能找到用于 Hercules 的 SPI、UART (spna196、spna190)引导加载程序。
但是、如果引导加载程序中断、是否有其他方法可以升级 Hercules 的软件?
3) 3) Hercules 是否支持具有 ECC 的 SDRAM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nancy、

    以下是适用于各种提供商的 Hercules MCU 的 RTOS 列表:

    我们提供 SPI、UART 和 DCAN 引导加载程序。 如果引导加载程序损坏、则必须使用闪存编程工具对引导加载程序(uniflash、CCS 或其他)进行重新编程。

    3.某些器件型号(RM46、RM48、RM57)支持16位 EMIF (同步和异步)、但我们没有用于外部存储器(SDRAM 或 SRAM)的硬件 ECC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nancy、

    除了 QJ 建议之外、我还建议您考虑使用 TMS570器件、因为它们是专门针对汽车用例生产的、并且通过了汽车功能安全标准 ISO26262 ASILD 以及通用功能安全标准 IEC61508至 SIL3的认证。 如果您计划向市场发布、则您的应用需要获得自动授权标准的认证。 RM 器件仅通过通用 IEC61508标准认证、在汽车应用中使用起来更具挑战性。