This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:NDK 示例项目

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/615130/rtos-tm4c129xnczad-ndk-example-projects

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

NDK 用户指南(SPRU523J)声明"示例存储在中的 zip 文件中 NSP 安装的\packages/ti\NDK\examples 目录。"

我没有安装 TI-RTOS 时附带的 NDK 版本2.25.0.9的目录。 我尝试自己下载 NDK、但仍然没有示例。

Resource Explorer 中有一些示例、但本指南引用的是我找不到的网络客户端示例。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    对于 TM4C129器件、所有网络示例都包含在用于 TivaC 的 TI-RTOS 中(如您所述)

    我们将"NSP"与 TI-RTOS 捆绑在一起。 C6000处理器的 NSP 中有"客户端"示例。 您可以查看此 NSP   以获取客户端示例。 然后将其移植到 TM4C 器件。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户端示例似乎是 TM4C129E 所独有的。 您是否有可与 TM4C129X 配合使用的器件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定为什么我们没有针对 DK 电路板的 HTTP 客户端示例。 您可以使用 Tiva TM4C1294NCPDT 1、然后更改以下内容
    1.将电路板文件(EK_TM4C1294XL.c/.h/.cmd 和 Board.h)替换为 DK 示例(例如 TCP 回显)中的文件。
    2.确保链接器文件在“项目属性”->“常规”->“主”->“链接器命令文件”中相应地更新。
    3.将“项目属性”->“常规”->“产品”->“平台”中的平台更改为 DK 的平台:ti.platforms.tiva:TM4C129XNCZAD
    4.将编译器设置下预定义符号中的器件型号更改为 PART_TM4C129XNCZAD。

    遗憾的是、我无法对其进行测试、因为我只有 EK_TM4C1294XL LP

    注意:NDK 文档中提到的网络客户端示例完全不同。 它具有 telnet 等

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在哪里可以找到本指南中的示例?

    主要目标是保持手握、这就是我认为 NDK 用户指南试图提供给我的内容。 一个"hello world"示例会很棒。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我已将其移植到 EK_TM4C1294XL (同样、很抱歉我没有 DK 电路板)。 我在底部附加了 CCS 项目。 但是、TCP Echo 和 UDP Echo 示例非常相似。 注意:对于 HelloWorld 示例、您需要 TI-RTOS 中的 helloWorld.exe (例如 C:\ti_tirtos_tivac_2_16_01_14\products\NDK_2_25_00_09\packages/ti\NDK\winapps)

    Todd

    e2e.ti.com/.../helloWorld_5F00_TM4C.zip