This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:用于农业机械控制 CAN/J1939的 ECU

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/614639/tm4c123gh6pm-ecu-for-agricultural-machinery-control-can-j1939

器件型号:TM4C123GH6PM
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

您好:

我是 Tiva 控制器的新成员、我需要设计一个 ECU 来读取柴油电机中的参数并将其显示在显示单元中。

我已经开始分析 Tivaware 的 CAN 例程。 
有什么想法可以在 J1939中找到 CAN 的示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernesto、

    不确定您是否遇到了 TM4123X 电路板的 CAN 示例:

    C:\ti\TivaWare214178\examples\boards\dk-tm4c123g\can

    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simma Software 为其 J1939协议堆栈提供了 TM4C 端口:
    www.simmasoftware.com/j1939.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在 J1939框架内调查"如果允许使用"CAN-Open"或"适合"。

    未提供"显示"详细信息-哪些规格决定了该选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    考虑到这是一款柴油发动机、我怀疑可以使用 CAN-Open。 J1939是该领域的标准。

    这两个标准似乎使用不同的 ID 地址空间(J1939为29位、CAN-Open 为11位)。 事实上,如果是这样,他们应该能够成为共同居民。 这是否明智是一个单独的问题。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们要发射的帆船(缅因州到哈利法克斯)有一个内置柴油机-我们被告知通过 CAN-Open 对其进行了监控(并进行了某种程度的控制)。 (在这个阶段-正如我(两人)"无晶闸管和无晶闸管"-我不能"确认或拒绝"此类索赔...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [喜欢]因为(1)我不想让 CB1变得相似、(2)我喜欢帆船、(3)我同情他的无晶闸、因为我目前因帆船事故而"无拇指"。

    如果帆船上的柴油发动机确实是船用发动机、则可能使用 NMEA2000协议。 NMEA 2000基于 SAE J1939高级协议、但定义了它自己的消息。 NMEA 2000设备和 J1939设备可在同一物理网络上共存。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    保持不变-我的(不再)"无心!" (为我13天被扭伤的手腕规定的静(静止)-在"跳过/步行!"时被扭伤!)

    非常友好——谢谢——谢谢。 很抱歉、您的拇指受伤(类似)-直至"受伤"-我们从未意识到它被使用的频率是"多大!

    已要求 Fire/I 开发适用于(BLDC)电机控制和自动(D 和 D)显示的"CAN-Open"、因此我(温和)向该方向"推"了。 我在"MDR"(L.A.)有一艘船、但这是一艘新的船-这是我第二次在大西洋"航行-航行-有 gurl crüe。

    我们(现在)有帆船和马。 (我是纽约男孩,有马! 爸爸在长岛上获得了骑马学院-我的费用是一条"无赢"的大道(草莓罗安)。 他和强大的人一样"聪明"-迫使我变得更加"纪律严明"...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Bob Crosby"][相似]因为(1)我不想让 CB1类似、(2)我喜欢帆船、(3)我同情他、因为我目前因帆船事故而"无拇指"。[/引述]

    显然你两个人在一个 POD 中是不对的。 CB1给了我他所有的喜好、所以他需要更多。 感谢您的慷慨。

    [引用用户="Bob Crosby">如果帆船上的柴油发动机确实是船用发动机、则可能使用 NMEA2000协议。 [/报价]

    当然,一个流动的水手不可能使用 CAN-Open 连接他们自己的系统。 不是这样。

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "流动的 Sailor"-盐渍刀如何(深/不公平)切割!     (被动侵略性 R.A."存活"(即使在公海上)。

    当洛杉矶海岸警卫队宣布(此处一个)"适合航行"时、该声明是(小于)一致的。    (许多人在我前面说、"将(无马达)的货物放入泊位"时、"撞上并拆分码头"!)  

    至于"跳跃"-请注意、许多水生生物-注意 CB1 @掌舵-跳到船上!    (认为比"航向"风险更安全-由于"疯狂船长-在(近)无舵船舶上设定的(有点)不稳定路线")  

    尽管"被动进取"的 Anti-CAN-Open Crüe 抗议-"CAN-Open pennant"将飞向空中、自豪地(就在头骨/骨头的下面)证明北大西洋"可以打开!"    (我们希望)

    我们被告知、CAN-Open 应该(很快)"加快、简化和增强" 农业机械及其控制..."的发展   (通过... "简单> kiss >成功!)   CAN-Open (显然)是"为满足"未满足的需求"而创建的-在当今的科技世界中"排除"简单性是不明智的...