This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:汇编代码

Guru**** 2605965 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613608/tm4c123gh6pm-assembly-code

器件型号:TM4C123GH6PM

尊敬的所有人:

我想编写汇编代码、以便在 Keil micro 版本4中使用硬件 TM4C123GH6PM 添加两个数字、当我执行此操作时、我会收到如下错误和警告  

..\mypro.AXF:错误:L6320W:忽略--entry 命令。 找不到参数'Reset_Handler'。

..\mypro.AXF:警告:L6320W:忽略--first 命令。 找不到参数'_Vectors '。

请告诉我要引用的文档、了解指令集

我正在使用的目标  

德州仪器 TM4C123GH6PM

此致、

Hussain   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是您尚未设置堆栈指针或复位矢量。 我在使用 TI 工具(Code Composer Studio)方面有很多经验、但没有使用 Keil 环境的经验、但 Google 的简短搜索找到了此链接、该链接可能会帮助您:
    www.cs.uregina.ca/.../lecture.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、Joseph Yiu 的著作《Cortex M3/M4的最终指南》。。。 在(包括) Keil 和汇编器中提供代码示例。

    与往常一样-海报未能"证明"他们对"异国情调"的渴望。 海报应通知(老板或讲师)、由于 ASM 的(未指定)愿望、发展将不确定、延迟且(可能)需要进一步的"外部帮助"。

    虽然此类 ASM 的"需求/愿望"保持沉默-海报中的"标签"部署-显示没有此类不足...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我明白了