This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PGE:振荡器问题

Guru**** 2611135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/612095/tm4c1231h6pge-oscillator-issue

器件型号:TM4C1231H6PGE
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

尊敬的香榭丽舍

以下 E2E 帖子的问题相同:  

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/536594/1954975#1954975

如果客户想了解振荡器的电压电平规格、这是指 VIHE 吗?

由于我尝试通过运行休眠项目来测量 DK-TM4C123G 上的 Y1输入电压电平、因此它仅为485mV、与 VIHE 不匹配。  

如果您有任何建议、请随时告诉我。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!
    您测量的是哪个引脚 XOSC0或 XOSC1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ***类似***
    如果需要注意振荡器的"输出引脚"、则会获得两个"赞"奖。 (这是(应该)应该探测的...)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我们测量 XOSC0。

    我还测量 DK-TM4C123G Y1上的 XOSC0。

    这里是 XODC0电压的测量波形。 正确吗?

    如果您有任何建议、请随时告诉我。

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!
    请改为测量 XOSC1。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Charles:

    我也换了来测量 XOSC1引脚。 但结果类似。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!
    再次读取 VIH 参数描述、就像您通过函数发生器应用时钟输入一样、适用于 CMOS 输入。 对于普通 CMOS 输入、参数值与 VIH 相似。 此参数不适用于连接外部晶振的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    大多数此类振荡器输入电路都是高度敏感的-如果不熟练、"强加外部测量探针"的行为可能会影响振荡器。

    注意-海报不能为这种"振荡器检查"提供"理由"。

    更安全和更受欢迎的方法可能是改用"输出 MCU 系统时钟的副本"、并将其用作(卓越的)方法来确认振荡器的运行和精度? (即、通过这种方法不会对振荡器的关键输入电路造成干扰、振荡器的"性能"也会显示出来!)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1、
    谢谢。 无源探头本身会放置一些电容来影响测量。 建议对这种类型的测量使用有源探头。 我想 Janet 的原始问题不是关于休眠振荡器的频率、而是关于连接"外部晶振"时输入电压电平要求、而休眠振荡器输入特性表并未指定该要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Charles:

    是的、我的问题是、"连接的"外部晶振"的输入电压电平要求、休眠振荡器输入特性表未指定该要求"。

    正如您说过的、VIH 是使用外部时钟发生器而不是外部晶体时的输入电压、对吧?

    那么、这个问题实际上是一个问题吗? 还是用户不关心外部晶体的输入电压电平?
    由于该功能在休眠模式下工作、但客户需要确认外部晶体的输入电压电平范围。

    请随时告诉我任何建议。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!
    是的、我的解释是、指定的参数不适用于连接的晶体的输入。 使用外部晶体时、只需一些能量来激励运算放大器以启动并反馈振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Charles:

    明白。
    因此、我们不会有任何限制、也不需要外部晶体上的任何输入电压、对吧?
    客户只关注外部晶体上的 ESR/C1和 C1、在使用外部晶体时、我们没有其他更多限制。 "它只需要一点能量来激励运算放大器来启动并反馈振荡"、我认为这会驱动能量、需要询问晶体供应商。 你怎么看?

    如果此总结正确、我将向客户解释、如果他们有更多疑虑、我将更新他们的反馈。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Janet、您好!
    通常没有为外部晶振指定 VIH。 温度/电压下的稳定性、启动时间在很大程度上取决于使用的负载电容器。 我将鼓励每位客户咨询晶体供应商进行验证。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Charles:

    感谢你的帮助。
    如果客户仍有其他问题、将更新状态。 或者此问题将被解决。