请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1231H6PGE 主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G
尊敬的香榭丽舍
以下 E2E 帖子的问题相同:
https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/tiva_arm/f/908/p/536594/1954975#1954975
如果客户想了解振荡器的电压电平规格、这是指 VIHE 吗?
由于我尝试通过运行休眠项目来测量 DK-TM4C123G 上的 Y1输入电压电平、因此它仅为485mV、与 VIHE 不匹配。
如果您有任何建议、请随时告诉我。
非常感谢。