This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6ZRB:数据表#39;s I2C 配置说明

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6ZRB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/613170/tm4c123gh6zrb-datasheet-s-explanation-for-i2c-configuration

器件型号:TM4C123GH6ZRB

大家好、支持者、

TM4C123GH6ZRB 的数据表描述了 I2CSCL 相应的端口引脚不应配置为开漏。 但是、它的缓冲器类型恰好是开漏。

所以、我有点困惑。 您能告诉我描述的含义是什么吗?

此外、说明中还指出该引脚具有有源上拉电阻器。 这是否意味着 I2CSCL 只有内部上拉电阻器、而 I2CSDA 没有内部上拉电阻器?

此致、

S.P. LIN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我的出席是否有资格获得头衔、"支持者"-但我发现您的帖子很有趣-如果您接受我基于广受欢迎的 "TM4C123GH6PMI"( MCU 驻留在"4C123 LPAD 上)得出的调查结果、您的困惑可能会减轻。   (有一个希望...)

    大多数供应商实施的 Cortex M4在引脚类型和配置方面提供了极大的灵活性。   您(也)注意到的问题:"OD"表明"OD"可能是默认值-但在适应更新的、速度更高的 I2C 模式时- I2CxSCL 引脚可能会被置于一个激活(即推挽)模式。   事实上、供应商的 API 就揭示了这一点!    代码-相当好-解决了您的困惑:

    无效
    GPIOPinTypeI2CSCL (uint32_t ui32端口、uint8_t ui8引脚)

    //
    //检查参数。
    //
    assert (_GPIOBaseValid (ui32Port));

    //
    //使引脚被外设控制。
    //
    GPIODirModeSet (ui32端口、ui8引脚、GPIO_DIR_MODE_HW);

    //
    //将焊盘设置为推挽操作。
    //
    GPIOPadConfigSet (ui32Port、ui8引脚、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD);

    因此-发出"I2CSCL"引脚的 API 代码时、会强制该引脚进入"推挽"状态。

    然而,这个阴谋却变得更浓了!   MCU 手册(第16.3节) 指出: "由于内部电路支持 高速运行、SCL 引脚不得配置为开漏信号、尽管 内部电路会使其表现为开漏信号。   SDA 和 SCL 信号都必须 使用上拉电阻器连接到正电源电压。"

    我的公司发现、最好始终仅两个引脚上部署"外部上拉电阻器"(4K7-10K)!   (内部 MCU 上拉电阻值太高-引入信号反射和圆角边沿。)

    我认为,你们的问题已经得到了处理,而且已经为每一项主张提供了理由。   (这可能是另一种情况、" MCU 手册中未提及 API "会导致/引发混淆。)    (希望现在已解决...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    “相似”按钮在哪里????
    [如]<==
    考虑推送!
    顺便说一下、我们几年前尝试在没有任何上拉的情况下与目标建立 I2C 通信、将 MCU 焊盘配置为 WPU、结果"测试成功":如"测试证明通信总线不工作!"
    布鲁诺
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Geez Bruno -你付不起一个(适当的)按钮吗? (您的"单次推送"生成了26个点赞-(某些)去抖(可能)...) (被指控)论坛升级提供"持续"赠送的"礼物"!

    实际上-在超极条件下- MCU 的内部电阻器(可能)似乎正常工作。 然而-在时间、温度、老化(即实际情况下) -任何(节余)都将迅速而全面地“耗尽”——因为“风险邀请”尝试@节省!