This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:eQEP 输入同步选择

Guru**** 2556250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667227/tms570lc4357-eqep-inputs-synchronization-selection

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们目前正在使用 TMS570LC4357中的 eQEP 模块。

eQEPx 输入同步选择

在参考手册的第6.5.11节中、描述了 eQEP 输入(EQEPxA、EQEPxB、EQEPxl、EQEPxS)可以通过两种方式连接到模块(使用 VCLK3双同步、或使用 VCLK3双同步、然后通过6 VCLK3周期计数器进行滤波)。

在数据表的第7.3.3节中、描述相同:eQEP 输入(EQEPxA、EQEPxB、EQEPxL、EQEPxS)可以通过两种方式连接到模块(使用 VCLK3双同步、或使用 VCLK3双同步、然后通过6 VCLK3周期计数器进行滤波)。

在数据表的第7.3节和图7-7中、输入同步选择似乎为 eQEP 输入 EQEPxA &EQEPxB 提供了三种方法 :异步、双同步或双同步+滤波器宽度。 但该选择似乎仅适用于 EQEPxA 和 EQEPxB 输入、而表7-12介绍了 EQEPxL 和 EQEPxS 的 eQEP 输入同步选择、但在异步模式下没有配置

为什么图7-7中提供了异步选择? 是否可以配置此选择? 如果是,如何配置这个?

图7-7仅适用于 EQEPxA 和 EQEPxB 输入还是适用于所有 eQEP 输入? 我们能否以异步方式配置所有 eQEP 输入?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    很抱歉、数据表中的描述很混乱。 我将与 TRM 和数据表的所有者核实。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    感谢您的耐心等待。

    我们查看了 TRM 和数据表以及原始的 pinmux 电子表格。 对于 eQEP 和 eCAP 输入多路复用器、只有两个输入:使用 VCLK3进行双同步、然后通过一个6 VCLK3周期计数器进行滤波。 图7-7 (数据表)和图7-5 (数据表)所示的异步输入(EQEPxA 或 EQEPxB、ECAPx)在此器件中未实现。

    我们将修改图(7-5和7-7)。 表(数据表中的7-12、7-8)不会发生变化。

    感谢您查找这些错误。