This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:控制&放大器;eQEPx 输入同步

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/667224/tms570lc4357-controls-synchronization-of-eqepx-inputs

器件型号:TMS570LC4357

您好!

我们目前正在使用 TMS570LC4357中的 eQEP 模块。

eQEPx 输入的控制

在参考手册的第6.5.11节中、描述了 eQEP 输入可以通过两种方式连接到模块(使用 VCLK3双同步、或使用 VCLK3双同步、然后通过6 VCLK3周期计数器进行滤波)。 参考手册中的表6-9提供了 IOMM 加倍器件的配置、以控制 eQEPx 输入连接

在数据表的第7.3.3节中、描述相同、但表7-12未提供相同的 IOMM 加倍配置来控制 eQEPx 输入连接(例如、对于 eQEP1A:PINMMR170[18:16]= 001或 PINMMR170[18:16]= 010)、而在 eQEP1A 的参考手册中: PINMMR170[16]=0或者 PINMMR170[16]=0与 PINMMR170[17]=1)

为什么会有差异? eQEPx 输入控制的正确捆绳是多少?

此致、

Christopher

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    我还注意到了差异、我将与 TRM 所有者核实。 谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Christopher、

    感谢您的耐心等待。

    我们查看了 TRM 和数据表以及原始的 pinmux 电子表格。 对于 eQEP 和 eCAP 输入多路复用器、只有两个输入:使用 VCLK3进行双同步、然后通过一个6 VCLK3周期计数器进行滤波。 图7-7 (数据表)和图7-5 (数据表)所示的异步输入(EQEPxA 或 EQEPxB、ECAPx)在此器件中未实现。

    我们将修改图(7-5和7-7)。 表(数据表中的7-12、7-8)不会发生变化。

    感谢您查找这些错误。